This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA330:尺寸+额外静态电流

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA330, OPA2333, OPA333, OPA2330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/692472/opa330-dimensions-extra-quiescent-current

器件型号:OPA330
主题中讨论的其他器件: OPA2333、 OPA333、 OPA2330

您好!

I,m 查看 OPA330中的项目。 封装尺寸对于这一点非常重要。
在 OPA330的数据表中、我只看到最大值、但我们也对典型值感兴趣、是否可以提供这些值? (特别是厚度

另一个有关该部分的问题;
我们首先希望在 KGD 版本中使用 OPA2333、因为它的静态电流更低。 我想知道 OPA2333和 OPA330之间的区别是什么、是什么使该电流增加了很多(因为它们看起来是完全一样的器件、除此之外)。

谢谢、

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、

    除了显示最大封装尺寸外、图中还显示了典型值。 因此、例如、SOT-23-5封装的典型厚度为1.1mm + 0.15mm–请参阅下文。

     

    就您的第二个问题而言、首先、OPA2333是双通道版本、而 OPA330是单通道版本、但每个通道都列出了 IQ、因此这并不能解释 OPA330中更高的 IQ。  因此、OPA330或 OPA2330中 Iq、Vos、漂移等较高的主要原因是它们分别是 OPA333或 OPA2333的成本较低版本、这是实现的、但测试时间较短、因此测试裕度(误差)更高、 通过增大各种参数的最大值来计算这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    感谢您的回答!
    我忘了说、我对 DSBGA 封装感兴趣、它没有厚度的典型值。 我们对这个典型值感兴趣、因为我们的应用需要非常低厚度的组件。 在大多数情况下、最大值不会起作用、但我们可以自行挑选一些樱桃、因为我们需要的组件数量有限。

    我确实认为这种增加与测试有关。 知道我们仍在处理(或多或少)相同的组件是很好的。

    此致、

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您能否为我提供 OPA330的 DSBGA 封装的典型尺寸?

    此致、

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    感谢您提出有关采用 DSBGA (WLCSP)封装的 OPA330的问题。  有关封装尺寸、请参阅第26页开始的封装附录。  DSBGA 的封装图从第43页开始。  

    此处缺少的一个尺寸是封装高度 、应为575+/-30um。

    X 和 Y 尺寸如下所示:

    D:最大值= E:最大值= 1.146mm、最小值= 0.852mm、最小值= 1.086mm 0.792mm

    我希望这对您有所帮助!

    拉斐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果不是、请在下面发布另一个回复、或者如果这个线程超时、创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis