您好、溴
我的客户正在使用 OPA376设计双通道光电放大器电路。 在仿真和测试期间、我们可以在光变化期间测试输出尖峰。 我们是否有任何方法来滤除尖峰或更好的电路来减去? 该尖峰仅在 IG3发生、而 IG4都具有值。 不同的压摆率会导致尖峰。 谢谢。
此外、电流源对 KDS1001进行仿真、KDS1001是双通道光电二极管。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Martin、
导致输出尖峰的原因是 R6||C3滤波器的长时间常数。 将电阻器 R6和 R7的值降低10倍可完全避免这种情况-请参阅下文。
尊敬的 Kai:
非常感谢您提供的资料。 我更改了仿真、看起来是正常的。 图片中的电路需要稍微更改、这是因为在 KDS1001AF2中、二极管的两个阴极短接在一起。
e2e.ti.com/.../0447.opoto-amplifier-2.TSC
您知道我的第一个 sch 中出现尖峰的根本原因吗? 我对这个很好奇。 谢谢。
非常感谢。
尊敬的 Kai:
在第一个设计中、我们还将二极管的阴极和阳极连接到 V+和 V-。 但发生了一些错误。
您可以看到 KDS1001AF2的数据表。 两个阴极在 IC 内部短接。 我们还没有发现任何内置两个二极管的 IC 是分离的。 如果您知道一些更好的光电二极管、欢迎您提出任何建议。
此外、在某些应用中、我们还发现了一些与我们所做的类似的电路。 但没有有关该电路的详细反馈说明。
现在、如果电路在强日光下工作、仿真也会出现问题。 第一个放大器将饱和。 可能需要添加带有光电二极管的小电容串联。
非常感谢你的帮助。