Other Parts Discussed in Thread: LMP8601
您好!
我使用以下电路使用 LMP8601MA 进行双向电流监控。
对于这些值、我想知道是否获得了 Gr = 7.654 和 Vs/2的输出偏移。
输入电流范围为+/-20mA、我使用了10Ohm 分流电阻器并降低了增益、以便 输出范围介于0-Vs 之间、以 Vs/2为中心。
0mA 时、I 预计输出电压为 VCC/2、但 I 测得的值为0V。 在+10mA 时、电压 为0.186V。 我已验证所有连接都 正常、一切正常。
之后、我尝试移除10nF、但没有任何变化。 下一步、我移除了62kOhm 电阻器、知道增益将是标准值 G=20。
在该配置中、0mA 时的输出电压为 Vs/2、它工作正常、可提供正负电流(I 设置较低的值以避免输出饱和)。
我不明白为什么我的配置不起作用。 降低增益是否有任何限制? 双向配置与增益降低的应用兼容?
请帮助我解决此问题。
此致。