This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601:增益降低时、双向配置中的 LMP8601出现问题

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704258/lmp8601-problem-with-lmp8601-in-bidirectional-configuration-with-reduced-gain

器件型号:LMP8601

您好!

我使用以下电路使用 LMP8601MA 进行双向电流监控。

对于这些值、我想知道是否获得了 Gr = 7.654  和 Vs/2的输出偏移。

输入电流范围为+/-20mA、我使用了10Ohm 分流电阻器并降低了增益、以便  输出范围介于0-Vs 之间、以 Vs/2为中心。

0mA 时、I 预计输出电压为 VCC/2、但 I 测得的值为0V。 在+10mA 时、电压 为0.186V。 我已验证所有连接都 正常、一切正常。   

之后、我尝试移除10nF、但没有任何变化。 下一步、我移除了62kOhm 电阻器、知道增益将是标准值 G=20。

在该配置中、0mA 时的输出电压为 Vs/2、它工作正常、可提供正负电流(I 设置较低的值以避免输出饱和)。

我不明白为什么我的配置不起作用。 降低增益是否有任何限制? 双向配置与增益降低的应用兼容?

请帮助我解决此问题。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrea、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 我看不到您的原理图有问题、但我将咨询我的团队、看看他们是否对此有任何可能的解释。 您能不能同时确认接地引脚和布线都通过了连续性测试? 我怀疑连接到 R 和 C 的接地垫可能与电源接地断开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick、感谢您的回答。

    我解释我做了什么。

    在我发布问题后、我刚刚关闭了电源、移除了电容器、我再次打开了电源、但仍然运行不良。 稍后、我关闭、我移除了电阻器、我打开并开始正常工作。  

    无论如何、我将按照您的建议检查连接。

    如果您有其他信息、请告诉我。

    谢谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    您是否在调试方面取得了任何进展? 我的团队认为行为是奇怪的。 可尝试进行故障排除的其他方法包括更换部件、测试不同的电路板以及将 A1和 A2短接至接地端、以查看是否获得类似结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrea、

    我一段时间内没有听到您的任何更新。 因此、我假设您遇到了电路板问题、短路或缺陷器件。 如果您排除了所有这些可能性、但仍收到错误的输出、请在下面回复并提供您可以提供的任何相关详细信息。 否则、我现在将关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用其他2个 LMP8601在一个小试验电路板上的前一帖子中写入的配置(没有电容器只有62k 电阻器)进行了两次回复、结果始终相同。
    如果我在引脚3-4和引脚2 (GND)之间放置62k 电阻器、则输出(引脚5)始终为0V、电流为0mA、即使引脚6和7短接至 Vs=5V (输出引脚上的 I Expected Vs/2)也是如此。

    到目前为止,我已经测试了4个组件,所有4个组件都具有相同的行为。
    我认为我不幸运,或者降低增益应用程序可能与双向电流配置不匹配。
    您能否验证它或亲自尝试此配置?

    我希望我们能找到答案、或者我认为必须切换到不同的解决方案/产品、因为我们必须尽快交付设计。

    谢谢。

    此致、
    Andrea Rossi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrea、

    我发现我的一位同事在这个问题上有经验。 事实证明、这是器件的预期行为。 这是我们需要在数据表中更新的内容。 我的同事告诉我、双向配置与降低的增益不兼容。 很抱歉、我们没有提前通知您。

    因此、我了解您可能希望更改为其他器件。 但是、我们认为、如果您调整分流电阻器、您仍然可以使用具有默认增益的 LMP8601。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 这对我来说不是好消息、但我可以找到不同的解决方案。

    只是一个问题。 能否使用输出 A1 (增益 x 10)将其连接到运算放大器的同相端子?  

    这将有助于避免减少不那么多的分流电阻器。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    我在实验室中进行了一些测量、我认为您可以使用 A1输出。  但是、您需要在 A1和接地之间具有非常大的阻抗、以便将其用作输出。  这是因为前置放大器和 A1引脚之间有100K 的内部电阻器。  要获得与前置放大器输出相差不到1%的差值、您需要至少10兆欧姆。