This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:如何解除砖型 USB2ANY?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699685/usb2any-how-do-i-unbrick-a-bricked-usb2any

器件型号:USB2ANY

我将913和914评估板安装在一块胶合板上。 之间的电缆。 两者均通过电源供电、电压为5V。

我有  个 USB2ANY 连接到913。 遗憾的是 、USB2ANY 被骗了。 我已经尝试了许多操作来尝试重新加载固件。  已尝试 codedLader4、但未看到 USB、仅显示 LPT。 已尝试 USB2ANY Explorer、但 它需要 USB2ANY 中的正确 FW。 已尝试按按钮&&将其松开。 已在"电机驱动器"论坛(//531779?)中试用"Gary Pajer" 无任何结果。

固件加载程序启动屏幕为

然后、将显示以下屏幕(但不包括文本)并显示"Waiting (正在等待)"。 使用"..." 进行中。

然后显示

我要指出,该案文是完全无用和不完整的。

第1行没有告诉我如何使用 USB 电缆。 第2行没有告诉我要连接的内容。

我已尝试找到的固件下载工具。 他们都同意 FW 是错误的。 最接近的是认为 FW 版本为255.255.255.255、这显然是错误的。

我会将其发布到另一个论坛、但有关 USB2ANY 故障的一些帖子位于与特定产品相关的论坛中。  

我终于明白了。 您需要完成上述序列、进入第二个屏幕、拔下 USB 电缆-上面将显示 USB 已断开连接-按下小按钮、重新插入 USB、松开按钮、 现在该工具可以看到 USB2ANY 并进行*部分*下载。 之后、运行 USB2ANY Explorer、它将提供下载固件的更好版本-让它正常工作。

请编写一个序列、说明如何恢复一个被骗 的 USB2ANY 、并将其放在标题为"论坛"的论坛上、以便人们可以找到它。 这是我生命中的5个小时,我永远不会回来。

并在下载到 FW 加载工具时包含此序列、并更正 下载"TI USB2ANY FW.zip"中的文档"USB2ANYFirmware 更新说明"

是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bandit

    USB2ANY 经设计和许可可与特定的 TI EVM 配合使用。 有关 USB2ANY 的任何问题都需要转到所涉及特定 EVM 的论坛。 请参阅 USB2ANY 工具页面顶部的重要说明:
    http://www.ti.com/tool/USB2ANY

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但这是一个更广泛的问题-它不限于特定的 SERDES 对-它是一个一般性问题。
    如果我的帖子涉及特定 SERDES 对的功能、您将会是正确的。

    就其本身而言、TI 文档中存在一些严重故障。 我失去了5个小时的生命,因为我没有被骗了。 TI 没有合适的文档是没有原因的。 SRDES 用户指南未提供足够的信息来轻松将对连接在一起&&开始通信。 同样、这是一个一般性问题。

    我现在遇到了一个 LaunchPad 工具问题、因为 TI 文档太糟糕了。 LaunchPad 启动、然后在 MainGUI.exe 中弹出炸弹、而不以清晰、简单的方式说明原因-我知道的是 USB2ANY 找不到'913 I2C 器件- I2C 线也不会摆动。 我将遵循 USR 指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bandit

    很抱歉、您的文档有问题。 将任何问题直接发送给负责的 EVM 团队的原因就越多。 他们是 USB2ANY 操作方面的专家、将更深入地了解文档以及如何对其进行修订。
    我将把这个话题转移给 HSDC 团队...我相信他们可以帮助解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我谨郑重地建议、在这个地方、搜索论坛的人也可以找到相关信息。

    您的... Bandit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提出改进/修复 USB2ANY 文档和可查找性的建议、我们将考虑这一点。