我将913和914评估板安装在一块胶合板上。 之间的电缆。 两者均通过电源供电、电压为5V。
我有 一 个 USB2ANY 连接到913。 遗憾的是 、USB2ANY 被骗了。 我已经尝试了许多操作来尝试重新加载固件。 已尝试 codedLader4、但未看到 USB、仅显示 LPT。 已尝试 USB2ANY Explorer、但 它需要 USB2ANY 中的正确 FW。 已尝试按按钮&&将其松开。 已在"电机驱动器"论坛(//531779?)中试用"Gary Pajer" 无任何结果。
固件加载程序启动屏幕为
然后、将显示以下屏幕(但不包括文本)并显示"Waiting (正在等待)"。 使用"..." 进行中。
然后显示
我要指出,该案文是完全无用和不完整的。
第1行没有告诉我如何使用 USB 电缆。 第2行没有告诉我要连接的内容。
我已尝试找到的固件下载工具。 他们都同意 FW 是错误的。 最接近的是认为 FW 版本为255.255.255.255、这显然是错误的。
我会将其发布到另一个论坛、但有关 USB2ANY 故障的一些帖子位于与特定产品相关的论坛中。
我终于明白了。 您需要完成上述序列、进入第二个屏幕、拔下 USB 电缆-上面将显示 USB 已断开连接-按下小按钮、重新插入 USB、松开按钮、 现在该工具可以看到 USB2ANY 并进行*部分*下载。 之后、运行 USB2ANY Explorer、它将提供下载固件的更好版本-让它正常工作。
请编写一个序列、说明如何恢复一个被骗 的 USB2ANY 、并将其放在标题为"论坛"的论坛上、以便人们可以找到它。 这是我生命中的5个小时,我永远不会回来。
并在下载到 FW 加载工具时包含此序列、并更正 下载"TI USB2ANY FW.zip"中的文档"USB2ANYFirmware 更新说明"
是的。