This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:具有禁用功能的 LMH6611阻抗

Guru**** 2946050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691817/lmh6611-lmh6611-impedance-with-disable

器件型号:LMH6611

大家好、

我对 LMH6611   的 Vin+、Vin-、Vout 阻抗处于禁用状态有疑问。

从数据表中、VIN+、VIN-阻抗 应在禁用状态下为6Mohms (典型值)。

Vout 阻抗如何?

如果您有一个显示频率与阻抗的图、那将会很有帮助。

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您应该阅读数据表第21/22页的"关断功能和打开/关闭行为"一章。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    第21/22页仅显示了关断模式下的行为。

    这里我想知道 的是关断模式下 VIN+/VIN-/VOUT 引脚的阻抗值。

    [关断模式]

    VIN+:应该是高阻态、Ω Ω?

    VIN-:应该是高阻态、Ω Ω?

    Vout+:Hi-Z、什么 Ω?

    谢谢、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我将查看我们是否有 LMH6611关断模式下的输入和输出阻抗数据。

    但是、对于关断模式下的 IN+和 IN-输入、阻抗将取决于施加在背靠背电流导流二极管上的差分电压、如图67所示。 如果差分输入电压在任一方向超过2.1V、二极管将开始导通、阻抗将显著下降至50欧姆。 您是否知道客户是否计划在关断模式下施加大于2.1V 的差分电压?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我 想知道的是在两个方向上、禁用时的输入阻抗均低于2.1V。

    禁用时的输入阻抗是否在任一方向上低于2.1V 仍为6Mohm (数据表 Rin 规格)?

    谢谢、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我无法找到有关输入阻抗的任何数据、可能需要在工作台上进行测量。 鉴于我需要订购一些样片并在工作台上进行测试、我将能够在下周初的某个时候向您提供这些数据。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    您可以使用多个样本获取数据吗?

    此致、
    Kai