Other Parts Discussed in Thread: LMH6611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6611 大家好、
我对 LMH6611 的 Vin+、Vin-、Vout 阻抗处于禁用状态有疑问。
从数据表中、VIN+、VIN-阻抗 应在禁用状态下为6Mohms (典型值)。
Vout 阻抗如何?
如果您有一个显示频率与阻抗的图、那将会很有帮助。
谢谢、
Kai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.