This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551Q-Q1:输出电压摆幅

Guru**** 2584265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6551Q-Q1, TINA-TI, LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703740/lmh6551q-q1-output-voltage-swing

器件型号:LMH6551Q-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TILMH6551

你好

请允许我了解基本问题。

我的客户打算使用 LMH6551Q-Q1、并需要单电源提供3Vrms 差动输出摆幅。


问题1.


我们可以看到下面的数据表第5页。


" Vs=+/-2.5V,VCM=0V:输出电压 摆幅 +/-2.8V (典型值)"

这是否意味着+out termnal=+1.4V、-out termnal =-1.4V (或+out=-1.4V、-out=-1.4V)?


问题2.

对于 V+=5V、V-=0V、 VCM=2.5V、输出电压摆幅是否相同+/-2.8V (典型值)?

如果不是、输出摆幅应该比 V+低大约1.1V、高于 V-?


问题3.

客户需要使用单电源提供3Vrms 差动输出摆幅。


3V x sqrt (2)=4.24V

因此、应该需要2.12V 峰值电压。


我认为 V+>6.5V 和 VCM=3.3V (2.12+1.1V)应该是必要的... 你怎么看?

我们没有适用于 LMH6551Q-Q1的 TINA-TI .tsc 文件、但请告知。

谢谢你


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji-San、

    要回答您的问题:
    1.是的。 在+/-2.5V 和 VCM = 0V 的情况下、+/-2.8V (典型值)的输出电压摆幅意味着 OUT+端子=+1.4V、OUT-端子=-1.4V (反之亦然)。
    2.是的。 对于 V+= 5V、V-= 0V、VCM = 2.5V、输出电压摆幅为+/-2.8V (典型值)。 这也可以解释为、单端输出上的输出摆幅被限制在比 V+低约1.1V 或比 V-高1.1V、并且只要 VCM 被设定为1/2 Vs、无论电源是+/-2.5V 还是+5V。
    3. LMH6551Q-Q1可通过单电源轻松实现3Vrms 差动输出摆幅、或基本上实现4.24Vpp (diff)。 在 VCM = 2.5V 的单个+5V 电源上、该器件可实现+/-2.8V 或5.6Vpp (差分)的最大差分输出摆幅。

    您应该能够使用 LMH6551 TINA-TI 模型、该模型应该与 LMH6551Q-Q1器件模型非常相似。 首次在计算机上安装 TINA-TI 时、应在 FDA Spice 宏中提供 LMH6551 TINA-TI 模型。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEAT Rohit San
    感谢您的回答。 很抱歉我迟到了。
    谢谢你