请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6551Q-Q1 主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 LMH6551
你好
请允许我了解基本问题。
我的客户打算使用 LMH6551Q-Q1、并需要单电源提供3Vrms 差动输出摆幅。
问题1.
我们可以看到下面的数据表第5页。
" Vs=+/-2.5V,VCM=0V:输出电压 摆幅 +/-2.8V (典型值)"
这是否意味着+out termnal=+1.4V、-out termnal =-1.4V (或+out=-1.4V、-out=-1.4V)?
问题2.
对于 V+=5V、V-=0V、 VCM=2.5V、输出电压摆幅是否相同+/-2.8V (典型值)?
如果不是、输出摆幅应该比 V+低大约1.1V、高于 V-?
问题3.
客户需要使用单电源提供3Vrms 差动输出摆幅。
3V x sqrt (2)=4.24V
因此、应该需要2.12V 峰值电压。
我认为 V+>6.5V 和 VCM=3.3V (2.12+1.1V)应该是必要的... 你怎么看?
我们没有适用于 LMH6551Q-Q1的 TINA-TI .tsc 文件、但请告知。
谢谢你
此致