This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225-Q1:INA225-Q1 IN-/IN+上的最大电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225-Q1, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699262/ina225-q1-ina225-q1-max-voltage-at-in--in

器件型号:INA225-Q1
主题中讨论的其他器件: INA225

数据表显示"如果任一端子上的电流被限制在5mA、那么任一端子上的输入电压有可能超过所示的电压"。  

如果我有一个高达 50V 的脉冲并由1欧姆电阻器提供源、使用此器件是否有任何方法来防止这种情况? 可以使用串联电阻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  要将电压钳制到 INA225-Q1的输入端、 可以使用 tvs 二极管。  有关帮助您找到满足您需求的基本信息、我建议查看以下链接: http://www.completepowerelectronics.com/tvs-diode-selection-tutorial/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我非常熟悉 TVS 二极管。 但是、我们尝试在200微欧的负载上进行测量、恐怕 TVS 二极管泄漏会导致显著的测量误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我理解您的担忧。 但是、仅输入偏置电流的误差应更大、因为 INA225的输入偏置电流可能高达85uA。 通过对具有36V 钳位电压的 tvs 二极管的 DigiKey 进行快速检查、可以发现泄漏电流低至1uA。 至于串联电阻、这些也会产生误差。 这些会增加输入偏置电流的误差以及增益误差、尤其是在较大时。 您可以选择在输入端使用共模滤波电容器。 这些电压必须足够大、以抑制瞬态并阻止其充电至高于共模绝对最大值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已经查看了该错误、发现它可以管理。 但是、这仍然是 一个空间问题。 由于具有可编程增益、我们非常希望继续使用该器件。

    我知道数据表将这些输入电压规格为40V、但我想知道它是否能够处理短时脉冲(50V、持续300us)? 我们可以探讨如何使用电阻器/齐纳二极管对其进行保护、但希望在出厂时了解器件对此过压的耐受度的具体细节。 空间是一项高级功能!

    我们还查看了替代产品,无法获得所需的功能(双向、可编程增益等…)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到、 如果您超过绝对最大额定值、则无法保证器件正常工作、但我需要让工厂/设计 工程师回答以下问题。  

    如果输入端出现超过40V 的150us 过载、峰值为50V、 则器件预计会发生什么情况? 器件能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们希望部件损坏。  这可能不会立即明显、但随着时间的推移、降级的功能将变得更加明显。  以下 是关于为何不超过这些限制的相关帖子。  这篇文章可能看起来并不相关、但实际上其中一个内部运算放大器电源利用了共模电压。

    如果您决定使用电阻器来限制电流、请记住、该电阻器需要约为50V/5mA = 10kohm、这将导致较大的增益误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我使用了数据表计算器来确定增益误差。 我们可以忍受较大的增益误差、因为我们将校准增益误差。

    增益误差是否总是会降低增益、或者是否也会增加增益?

    例如、如果我在这里插入10K 电阻器、我将获得大约90%(89.13%)的增益误差。 那么、如果将器件设置为100增益、这是否意味着增益范围可以是10到190? 还是从10到100、还是从10到1000?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我认为、随着在输入引脚之前添加电阻器、您的增益将始终降低。  下面我说明了这一点。  在该图中、我查看差分放大器的输出。  虽然电流监控器比差分放大器更重要、但我认为这仍然可以让您了解我们预期输出会发生什么情况。

    对于我们的器件、需要考虑的另一点是、对于任何给定的器件、内部电阻器可能不匹配。  我们对电阻器进行修整以实现所需的增益比率、而不是将特定电阻器修整为始终具有特定值。