This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA725:IN+和放大器的阻抗;IN-

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA725, LM358, TS321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693421/opa725-impedance-of-in-in-

器件型号:OPA725
主题中讨论的其他器件: LM358TS321

您好!

客户电路板将 OPA725用于如下电池 ADC 用途。  当 V+和 V-均为0V 时、它们发现 IN+的电压电平约为0.62V。  我们想问、当 V+为0V (未提供)时、IN+和 IN-的阻抗是多少?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从每个输入到电源引脚(V+/ V-)的内部 ESD 二极管在电源引脚连接到 GND 时施加输入电压时导通。

    没有这种 ESD 单元架构的现代产品非常少、因此最好的选择是防止输入信号在 V+/V-引脚连接到 GND 时到达放大器的 IN+引脚、 或者将一个大电阻器与 IN+引脚串联、以便最大限度地减小输入电流。

    LM358/324是少数几种不包含 V+ ESD 单元的高电压产品中的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回复。  我们是否有 LM358/324等任何器件(不包括 V+的 ESD 单元)、但引脚定义和封装与 OPA725相同?  看起来不是、对吧?

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、
    感谢您的回复。 我们是否有 LM358/324等任何器件(不包括 V+的 ESD 单元)、但引脚定义和封装与 OPA725相同? 看起来不是、对吧?
    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您是否正在寻找8引脚 SOIC 或5引脚 DBV 封装的引脚对引脚兼容性?

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    客户要求 OPA725的 SOT-23封装。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    抱歉、我在我们的目录中找不到任何内容。 正如 Collin 所说的、放置较大的串联电阻或阻止信号进入输入可能更好。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    我在我们的产品系列中做了一个介绍、找到了适合您的应用且采用 SOT-23封装的 TS321。
    www.ti.com/.../samplebuy

    最棒的
    Paul