请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA725 主题中讨论的其他器件: LM358、 TS321
您好!
客户电路板将 OPA725用于如下电池 ADC 用途。 当 V+和 V-均为0V 时、它们发现 IN+的电压电平约为0.62V。 我们想问、当 V+为0V (未提供)时、IN+和 IN-的阻抗是多少?
谢谢!
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
从每个输入到电源引脚(V+/ V-)的内部 ESD 二极管在电源引脚连接到 GND 时施加输入电压时导通。
没有这种 ESD 单元架构的现代产品非常少、因此最好的选择是防止输入信号在 V+/V-引脚连接到 GND 时到达放大器的 IN+引脚、 或者将一个大电阻器与 IN+引脚串联、以便最大限度地减小输入电流。
LM358/324是少数几种不包含 V+ ESD 单元的高电压产品中的一部分。