This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM231:适用于 TINA 的 LM231 SPICE 模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693980/tina-spice-lm231-lm231-spice-model-for-tina

器件型号:LM231
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好 TI  

我们正在搜索 SPICE / TINA 模型进行评估。 您能帮我们找到相同的位置吗?

另一个问题是、我们计划使用此部件将0-7Vdc 映射范围内的输入转换为5kHz 频率。 下面是计算结果

检查计算是否正确。  

Fout=(VIN*Rs)/(2.09*R*R1C1)

VIN 7 Vp-p
Rs 17000 Ω
RL 100000欧姆
R1 1.1376000E+03 Ω
C2 1.00 E-07 f

Fout =5000Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    遗憾的是、我们没有适用于 LM231的 Spice/TINA 模型。

    您会发现输入电压为7 Vp-p  请记住、比较器输入电压范围为-0.2V 至 Vcc - 2V。 如果您的输入电压的偏移约为+3.5V、则该范围将为0至+7V、这应该是可以接受的。 但是、不要期望使用以0V (+/-3.5 Vp)为中心的7 Vp-p 输入电压。

    在以下公式中、如果 R1 = Rt 且 C2 = CT、则计算出的最大频率为5kHz 时是正确的:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas

    感谢您重放。、

    如果输入为0-7Vdc、仍然计算保持良好并且器件是否能够提供频率输出、该怎么办?

    此致

    Sunil n 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    是的、LM231应在0V 至+7V 输入范围内提供0Hz 至5.012kHz 的输出频率范围。 使用您选择的组件值、fout (Hz)= 716 x Vin。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程