请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA331 大家好
如果我们问 INA331、您会介意吗?
是否可以与 V+=2.5V 和 V-=-2.5V 等双电源电压一起使用?
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.