This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA331:电源电压 V+和 V-

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694224/ina331-suply-voltage-v-and-v-

器件型号:INA331

大家好

如果我们问 INA331、您会介意吗?

是否可以与 V+=2.5V 和 V-=-2.5V 等双电源电压一起使用?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    INA331的电源限制为2.7V 至5.5V。 这意味着电源引脚之间的总电压应该在这个范围内、所以如果使用一个单电源、限制将为2.7V 至5.5V、或者使用双电源、限制将为+/-1.35V 至+/-2.75V。