主题中讨论的其他器件: THS4131、 THS4151
大家好、
当我的客户使用以下电路评估 THS4141时、0.01%的稳定时间会更长、如下所示。
在 THS4141的数据表中、0.01%的稳定时间为304ns (典型值)、但在评估结果中需要很长时间。
当差分输入从-10V 更改为0V 时、可获得差分输出波形。输出电平稳定上升、以收敛到0V。
为什么上升波形会像这样缓慢?
您是否会就如何解决该问题向我提供建议?
THS4141的每个输出均通过两根75 Ω 同轴电缆进行连接、并直接连接到示波器进行观察。
示波器的 MΩ 阻抗设置为1k Ω。
μs、当使用同一电路评估 THS4131时、在大约20 μ s 的时间内收敛于0.2mV 以内。
此致、
Toshi