This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:使用 PGA308EVM 在客户 PCBA 上校准 PGA308

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308, XTR111, PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687533/pga308evm-using-pga308evm-to-calibrate-pga308-on-customer-pcba

器件型号:PGA308EVM
主题中讨论的其他器件:PGA308XTR111

我开发了使用 XTR111实现 PGA308的硬件。  我的计划是针对初始原型使用 PGA308EVM 来加载寄存器、使用应变仪校准 PCBA、并写入 RAM、然后写入 OTP。   然后、我们将在后面介绍如何为板载微控制器开发固件。  但我需要一些建议、了解如何执行第1步、有关连接和流程。   

我将引线式 JMP7中间位置(移除跳线)夹在 PCBA 上一根导线上、将共用引脚连接在一起、并将一根导线通信到 PCBA 上。   设置初始参数后、我希望 EVM 和软件能够进行两点校准、在这里、我为低点和高点在应变仪上放置了负载。   但校准例程显然需要一些反馈才能正常工作。

我相信还有其他人没有在 PCBA 上安装微处理器、只想单独使用 PGA308、而只需对 OTP 进行编程。  TI 针对这种情况提供了什么解决方案?  我看不到任何其他 TI 硬件加密狗可以执行此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    PGA308EVM 没有用于对外部器件进行编程的现有附加组件。 现在、最佳解决方案就是将 EVM 板的相关连接连接连接到外部器件。

    请记住、对于3线传感器模式(传感器输出和1线总线共用一个引脚)、必须对 PGA308进行下电上电以启动通信、因此必须通过 EVM 或用于切换外部传感器的 EVM 电源供电。 通常、EVM 所需的唯一反馈应通过单线总线提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我不使用3线模式、我有一个用于通信的分立式1线引脚、因此我不必担心功率周期。

    关于"通常情况下、EVM 所需的唯一反馈应通过单线总线提供"、我尝试使用前面所述的连接进行校准、但在我校准后得到两个相同的值(我在应变计上施加应力进行第二次测量)。  如何将其纳入开环配置/校准中、其中唯一的连接是1根导线且是公共的?

    以上"相关连接"是什么意思?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    相关的连接是4线传感器的电源、GND、单线和 Vout、或3线传感器的电源、Vout/1线和 GND。 EVM 需要连接到传感器的 Vout 才能进行校准。 这可以通过 JMP6的引脚1 (最左侧的引脚)来提供。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、我仍然有问题。  请参阅随附的图像。  

    我首先使用经过合理校准的电路板(我的硬件)、并根据图片"Manual_Calibration.png"提供参数。  我在 XTR111输出端有一个100欧姆的电阻器、在负载单元处于静止状态时、电阻器的读数为0.4V。  如果我在50lb 称重传感器上放置1/2磅秤、我得到了看起来相当接近半标度(1.2V)的值。

    我像您前面所说的那样连接、运行校准、但未获得预期结果。  单击高值提示框中的"确定"后、它会显示两个错误。 "fail_Calibration.png"显示了校准失败后的寄存器设置结果。  我的硬件输出0.081V、按下称重传感器时、我的硬件输出不会改变。  如果我关闭我的硬件电源(我将手动校准数据存储在 OTP 中)、然后加电、我将获得预期的输出。

    我的硬件将电源与环路分开(因此我可以使用低阻抗应变仪)。 接线:+24V 连接到我的硬件、在电源和公共电源之间。 环路+和公共端之间的100欧姆电阻器。  LOOP +连接到 JMP4左侧引脚(ADS 1)(跳线设置为 NC)。 我的硬件 COM 连接到 Eval 的 GND2。  JMP7的中间引脚(1根导线)与硬件的1根导线通信之间的削线、未安装跳线。

    PGA308电路板连接到 USB DAQ 平台、该平台由附带的壁式组件供电、并将 USB 连接到计算机。

    JMP 设置:  

    1nC

    2 Vref=Fixed\XTR

    3固定电压基准

    4 4.096

    5个内部电压基准

    6常闭

    7无(将导线从中间位置夹到硬件的1根导线

    9 ADS -

    10个 ADS+

    11 DOUT

    13nC

    14 Vdut 电源

    15 Vexc=Vref

    16VCLAMP div

    17自动

    18自动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    是否可以获得您的设置的草图或图片? 作为另一个故障排除步骤、您能否确认 EVM 读取的输出电压是否与另一个 DMM 一致?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将绘制一张系统图。

    如果上面没有清晰显示、则发布的图像按时间顺序排列。  第一幅图像是在手动配重校准之后。  然后、当您浏览图像时、我开始校准、获得两条错误消息、最后一幅图像是校准完成后方框图的样子(失败)。

    请注意、在第二幅至最后一幅图像(校准失败后的校准屏幕)中、测得的偏移量和测得的满量程数似乎表明 EVM 上的校准电路未准确测量来自我的电路输出的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../S18051111140.pdfPlease参见随附的图表。

    DMM 读数:0.400V、EVM:0.2487

    DMM 读数:1.200V、EVM:0.7213

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这里可能有两个问题:

    首先、DMM 和 EVM 读数不一致是很常见的。 您能否使用连接到 ADS 输入端的电源或电压源进行测试? 虽然我认为外部传感器和 EVM 之间的交互不太可能、但它可能仍然值得重复检查。

    如果在 GUI 中的"Read Vin"按钮正确读回施加在 ADS-和 ADS+端子(JMP9和 JMP10)上的电压、也值得测试。 如果这也不起作用、则可能会损坏 USB DAQ 上的 ADC。

    第二、与同事讨论后、考虑到 PGA308EVM 处理校准的方式、可能无法使用电压输入和外部分流电阻器进行校准。 但是、应该可以重复使用 PGA308EVM 的电流环路将该传感器校准为电流输出传感器。 如果您可以提供传感器模块的原理图(请随时通过 a.davis@ti.com 向我发送电子邮件)、我们应该能够提供一组校准设置来使其正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯-
    我想我找到了罪犯。 当我向 JMP6施加0.50035V 电压、然后测量 U20的引脚1 (DAQ 板上的 ADC)时、当使用 EVM 软件执行读取操作时、我得到0.31413V 电压。 因此、我开始测量电路板上的电压、跟踪信号路径。  在 ADC (U20)处、我测量0.314V。  然后、我测量了 U38 (ADC 之前的开关)引脚2、得到0.314V、然后测量 U38引脚1、得到.49767V (GND 仍然以 PGA 板为基准、因此在某个地方可能会有一些下降)。 U38引脚5为5V、引脚6为0V。 因此、在引脚1和2之间的 U38中似乎出现了压降。

    在 U29上、引脚12、13为0V、引脚5、6为5V。

    我怀疑 U38损坏、并且正在拉低 ADC 输入。 是否有其他因素导致 ADC 输入的差异?

    我有一个热气铅笔、可以进行电路更改、因此请告诉我您是否应该尝试移除 U38、并跨接跳线等操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    U38上的引脚5通常为5V、而引脚6为0V、这是很少见 的、因为根据 USB DAQ 原理图、这两个引脚都应连接在一起。 U29引脚5和6保持高电平也是很常见的。 U29用于将 USB DAQ 的 DAC 输出连接回 ADC 以校准 DAC、但仅应在更新 DAC 时进行短暂连接。 在我自己的 EVM 上进行测量时、我看到 U38引脚5、6、12和13为5V、U29引脚5、6、12和13为0V、因此我怀疑您的 USB DAQ 已损坏。 如果您可以通过 a.davis@ti.com 与我联系、我们会向您发送一个新的 EVM 以进行确认。  

    同时、我将介绍在没有外部电阻器的情况下、在电流输出模式下使用 USB DAQ 的电流环路校准传感器所做的修改。 考虑到 EVM 上使用的校准算法、我认为需要进行更改才能成功校准传感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯-

    我仔细检查了这个 AM、发现 U38的引脚6为5V (恒定)。  因此、无论我的回答是不正确的、还是在一夜之间发生了变化。  我假设由于引脚5、6、12、13连接在一起、我是不正确的(我在不得不离开这一天之前急于得到这个响应)。  然而、所有这些引脚持续保持5V 电压。

    我确认了 U29、引脚5和6为5V、12和13为零。  由于引脚5为5V、它会闭合开关、将 DAC B 信号连接到 ADC 的 Vin+引脚、这说明了压降。  U29和 U38的"ron"介于50和150欧姆之间(我不确定电源电压)、由于0.5V 的电压相对较小、因此有一些电流流经该电阻进入 DAC。  我的电源显示6毫安。

    如果我瞬间触摸 U29的引脚5并使用 EVM 软件进行读取、我将得到0.4973V。 略低于预期(我测量的是电源的0.50026V 输出)、但比以前要近得多。

    我将向您发送一封电子邮件、其中还包括我的 EVAL 更换地址和原理图。  您能想到我在平均时间内可以对电路板执行的任何权变措施吗?  想要移除 U29?  理论上、我不必移除 U38、因为所有开关都保持关闭状态。  感谢你的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    由于我们已将其移至电子邮件中、因此我将继续并关闭此 E2E 主题。