主题中讨论的其他器件:PGA308、 XTR111、
我开发了使用 XTR111实现 PGA308的硬件。 我的计划是针对初始原型使用 PGA308EVM 来加载寄存器、使用应变仪校准 PCBA、并写入 RAM、然后写入 OTP。 然后、我们将在后面介绍如何为板载微控制器开发固件。 但我需要一些建议、了解如何执行第1步、有关连接和流程。
我将引线式 JMP7中间位置(移除跳线)夹在 PCBA 上一根导线上、将共用引脚连接在一起、并将一根导线通信到 PCBA 上。 设置初始参数后、我希望 EVM 和软件能够进行两点校准、在这里、我为低点和高点在应变仪上放置了负载。 但校准例程显然需要一些反馈才能正常工作。
我相信还有其他人没有在 PCBA 上安装微处理器、只想单独使用 PGA308、而只需对 OTP 进行编程。 TI 针对这种情况提供了什么解决方案? 我看不到任何其他 TI 硬件加密狗可以执行此功能。