This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125设计

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709061/ina125-design-to-use

主题中讨论的其他器件:INA125

大家好、

首先,我想指出,我在这方面的知识非常有限,所以如果我提出愚蠢的问题,请保持温柔:)

我在一个学校项目中、需要构建一个具有4个负载单元的监测计。 我正在使用4个 ina125P (每个传感器一个)、并使用 Arduino 读取数据并将其发送到数据库。

现在,这就是我所做的:

1 -这是称重传感器(我有4个)

2 -这是我使用 INA 125的方法(我在测试 PCB 上使用了其中的4个)

因此、每个 INA 都连接到一个传感器。 现在、问题是:

1 -当我测量每个 INA 的输出时、其中2个 INA 具有大约80-100mA 的电流、其中2个为大约150-170mA 的电流。 这是正常的吗? 当传感器处于"响应"模式时进行测量。

2 -我在论坛上看到了一些使用一些晶体管和一些电阻器的原理图。 我使用 INA 的方式是正确的还是您可以建议我使用其他原理图吗?

3 -传感器的屏蔽线应在哪里连接? 接地?  

非常感谢。

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucian、

    400R 称重传感器两端的电压为10V、这意味着电流为25mA。 这大于 INA125的引脚4可以提供的电流(<5mA)。 作为一种补救措施、您可以使用数据表图4中所示的方法。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是一个错误。 我的意思是大约 mV、而不是 mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucian、

    Kai 不是指您测得的输出、而是指您的称重传感器的电源。 您配置它的方式是使用10V 来激励您的电桥。 由于您的电桥电阻为400欧姆、这将需要 INA 稳压器提供25mA 电流、而 INA 稳压器无法提供该电流。 您可以使用 Kai 提到的晶体管技巧或在电桥顶部和底部添加电阻来限制电流、但这会导致电桥上的电压降低、从而降低分辨率。

    使用10欧姆的增益设置电阻器、您将以6004的增益运行。 这是一个非常大的增益、将会放大系统中的噪声以及偏移。 在最大偏移电压为+/-250uV 的情况下、您可以预期高达+/-1.501V、但这仍将被视为在保证运行范围内。 我怀疑您实际看到的是负轨饱和的输出、因为它只能在负电源的150mV (典型值)范围内摆动。

    您还将在没有基准电压的单电源中使用该器件、这会将您限制为正差分输入信号。

    由于您的电桥具有极低的阻抗、因此屏蔽线在该应用中不应很重要、 但一般来说、最好将屏蔽驱动到与共模电压相同的电位、以最大限度地减小由于屏蔽和信号线路之间的寄生电容而导致的电流影响。 对于此应用、您应该可以将屏蔽层接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我了解您的意思。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的解释。 我将使用晶体管重新配置设置并更改增益电阻器。 您认为510R 应该可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我进行了一些测试、结果如下:
    我使用3 INA 进行了3个测试电路。 首先、我还放置了一个 BC337晶体管、其次是没有晶体管的第三个晶体管。 所有3个电路上的增益电阻器都是560欧姆。 用于测试的传感器为2.5t (2mV/V)。

    I -无负载-输出介于116.5mV 和117.3mV 之间
    50kg = 3.1V
    100kg = 6.61V
    150kg=10.1V
    165kg=11.15V
    无论传感器的负载是多少、该输出在~11.3V 时被阻断

    II -空载-输出振荡230-290mV。 接地后、称重传感器护罩的输出相对恒定、为194-205mV
    50kg=2.35V
    100kg=4.56V
    150kg=6.68V
    200kg=8.86V
    250kg=10.94V
    无论施加负载、输出都会再次冻结在11.3V。

    III -空载- 126-134mV。 接地屏蔽之后得到119-121mV
    50kg=1.76V
    100kg=3.66V
    150kg=5.5V
    200kg=7.37V
    250kg=9.33V
    300kg=11.18V
    无论施加负载、输出都会再次冻结在11.3V。

    这些值是否正常? 我往往认为他们不是...
    为什么输出电压始终冻结在11.3 V 上?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucian、

    如果您为 INA125提供0V...12V 电压、则 INA125的输出无法完全降至0V 或完全上升至12V。 这是相当正常的、称为"输出饱和"。

    增益电阻器、它真的是560欧姆吗? 您是否测量过它? 负载单元上是否有10V 电压? 您是否测量过它?

    称重传感器的灵敏度是多少? 满量程时为2mV/V? 负载单元的满量程是多少?

    我将为 INA125提供+/-15V 双极电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucian

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis