大家好、
首先,我想指出,我在这方面的知识非常有限,所以如果我提出愚蠢的问题,请保持温柔:)
我在一个学校项目中、需要构建一个具有4个负载单元的监测计。 我正在使用4个 ina125P (每个传感器一个)、并使用 Arduino 读取数据并将其发送到数据库。
现在,这就是我所做的:
1 -这是称重传感器(我有4个)
2 -这是我使用 INA 125的方法(我在测试 PCB 上使用了其中的4个)
因此、每个 INA 都连接到一个传感器。 现在、问题是:
1 -当我测量每个 INA 的输出时、其中2个 INA 具有大约80-100mA 的电流、其中2个为大约150-170mA 的电流。 这是正常的吗? 当传感器处于"响应"模式时进行测量。
2 -我在论坛上看到了一些使用一些晶体管和一些电阻器的原理图。 我使用 INA 的方式是正确的还是您可以建议我使用其他原理图吗?
3 -传感器的屏蔽线应在哪里连接? 接地?
非常感谢。
非常感谢您的参与