This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV931-N:LMV931输出损耗

Guru**** 1214460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV931-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710151/lmv931-n-lmv931-output-loss

器件型号:LMV931-N

您好!

我们一直使用 LMV931MF/NOPB 封装代码 A79A。  突然、在最近一批芯片上、我们遇到了器件关闭的情况。

生产日期代码为  :*75X

输入连接到光电二极管接收器 HCNR201 (Broadcomm)、连接方式为:

阴极(HCNR201引脚6)至反相输入(引脚3)
阳极(HCNR201引脚5)至同相输入(引脚1)
同相输入(引脚1)至接地连接(PIN2)
反相输入通过200K FB 电阻器+ 0.1uF FB 电容连接到输出

由于 HCNR201是隔离放大器、因此电源轨(引脚5、PIN2)独立于输入信号供电。

当电源关闭时(0V 引脚5、2)、输出信号驱动至-0.3V
当电源接通(引脚5、2)时、输出响应正常(特别是1.2V 至4.2V 信号)
当断电并在200ms 和800ms 之间重新施加电源时、即在输出信号降至0V 以下之前、输出将保持锁定在0V。
如果电源重新连接<200ms (在输出变为低电平之前)或>800ms (在输出变为-.3V 之后),则信号恢复正常。

更换运算放大器可解决该症状。

这似乎只适用于生产日期代码为*75X 的运算放大器

这可能是相关的、也可能不是相关的、因为它位于不同的电路板和芯片上、但可能代表上述芯片所见的条件:
我们有一个可能的原因、即外部接口5V 会经历相当大的噪声(大于5V VCM、有时大于2Vpp、大约200kHz、持续大约1ms)
在这些事件期间、我们的现场工程师设法在示波器上捕获此事件、在电压超过6V 后大约10-20ns、输出信号降至零。 引脚1和引脚3之间的电压约为0.5V)

我想知道最近一批运算放大器是否存在问题、如果有导致这些运算放大器下降的情况、如果这些运算放大器由于会导致此行为的电压尖峰而发生损坏、 或者您能想到的任何原因。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    问题是 LMV931处的信号变为-0.3V。 这会将 LMV931推入闩锁状态。

    如果将反馈电容从100nF 降低到100pF、会发生什么情况?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    因此、我完全了解您的条件:

    '当电源关闭(0V 引脚5、2)时、输出信号驱动至-0.3V
    当电源接通(引脚5、2)时、输出响应正常(特别是1.2V 至4.2V 信号)
    当断电并在200ms 和800ms 之间重新施加电源时、即在输出信号降至0V 以下之前、输出将保持锁定在0V。
    如果电源重新连接<200ms (输出变为低电平之前)或>800ms (输出变为-.3V 之后),则信号恢复正常。"

    您所参考的功率是否高于运算放大器电源电压? 输出信号是运算放大器还是 HCNR201器件的输出电压?

    我的问题是、如果您断开运算放大器的电源并且输入信号为-0.3V、则可能会导致一些电流流动、并可能使器件进入电气过载状态。 当您这么做的时间足够长(超过200ms)时、您可以断开器件。 我们有一系列有关此主题的精彩视频、我建议您观看: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    也许您可以测试在运算放大器的输入引脚上放置一个串联电阻、以限制在这种情况下会产生多少电流?

    查看您提到的示波器截图以及原理图也非常有用。 您可以使用"插入代码、附加文件等..." 链接、以获取丰富的文本编辑器以上传这些内容。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如上所述、您的电路没有定义的直流解决方案。 即使没有光电二极管电流、输出也可以是任何电压并随时间变化。
    您需要将同相输入端接至某个直流电压。


    抱歉、我看到非反相是接地。 本周我将测试一些 LMV931-N、看看我是否可以重复这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    样片发货(给我)所需时间比平时长。 因此、预计下周会有结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    我测试了电路、由于电源关闭时的输入电流、反相输入和输出将低于零。 在上电时、反相输入将主动驱动为零。 无论关断时间如何、我的样本都能正常通电。 我甚至尝试增加一些负电流、但它仍然可以正常通电。 我在 LMV931-N 中看不到任何灵敏度 从反相输入到接地的肖特基二极管会将负电压限制在无害的水平。 在正常通电的情况下、由于二极管两端的电压几乎为零、因此二极管泄漏不会成为问题。