您好!
我们一直使用 LMV931MF/NOPB 封装代码 A79A。 突然、在最近一批芯片上、我们遇到了器件关闭的情况。
生产日期代码为 :*75X
输入连接到光电二极管接收器 HCNR201 (Broadcomm)、连接方式为:
阴极(HCNR201引脚6)至反相输入(引脚3)
阳极(HCNR201引脚5)至同相输入(引脚1)
同相输入(引脚1)至接地连接(PIN2)
反相输入通过200K FB 电阻器+ 0.1uF FB 电容连接到输出
由于 HCNR201是隔离放大器、因此电源轨(引脚5、PIN2)独立于输入信号供电。
当电源关闭时(0V 引脚5、2)、输出信号驱动至-0.3V
当电源接通(引脚5、2)时、输出响应正常(特别是1.2V 至4.2V 信号)
当断电并在200ms 和800ms 之间重新施加电源时、即在输出信号降至0V 以下之前、输出将保持锁定在0V。
如果电源重新连接<200ms (在输出变为低电平之前)或>800ms (在输出变为-.3V 之后),则信号恢复正常。
更换运算放大器可解决该症状。
这似乎只适用于生产日期代码为*75X 的运算放大器
这可能是相关的、也可能不是相关的、因为它位于不同的电路板和芯片上、但可能代表上述芯片所见的条件:
我们有一个可能的原因、即外部接口5V 会经历相当大的噪声(大于5V VCM、有时大于2Vpp、大约200kHz、持续大约1ms)
在这些事件期间、我们的现场工程师设法在示波器上捕获此事件、在电压超过6V 后大约10-20ns、输出信号降至零。 引脚1和引脚3之间的电压约为0.5V)
我想知道最近一批运算放大器是否存在问题、如果有导致这些运算放大器下降的情况、如果这些运算放大器由于会导致此行为的电压尖峰而发生损坏、 或者您能想到的任何原因。
谢谢!!