This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:CMRR 和偏移

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689652/ina188-cmrr-and-offset

器件型号:INA188

您好!

我将使用 INA188进行高侧分流电流感应。 我对 CMRR 的定义有疑问。 共模电压范围为0V 至15V。 CMRR 是输出共模电压比还是输出共模电压纹波比?  

我看到最大偏移范围为±55uV。 从该分布图中、我发现大多数单元处于±20V 范围内。 对于一个特定的单元、仅温漂会影响输入失调电压值吗? 这是否意味着如果工作温度是固定的、偏移不会改变?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:

    CMRR 是指共模抑制比。

    您还必须考虑输入偏置电流。 输入偏置电流将流经源阻抗并在其上产生压降。 这必须添加到输入失调电压中。

    除了偏移电压和输入偏置电流的温度相关性外、这两个参数仍然存在老化引起的长期漂移。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:

    最大偏移规格仅适用于器件的固有电压偏移。 还有其他误差源可以反射回输入、以理解为失调电压的变化。 共模抑制比就是一个示例。 CMRR 表示共模移动时失调电压的变化量。 例如、如果 CMRR 为100dB、则共模电压可能会变化1V、从而导致额外的10uV 输入失调电压。

    除了 CMRR、您的失调电压还会受到温度漂移和电源抑制比(PSRR)的影响。 如 Kai 所述、偏置电流流经周围电阻器会产生一些额外的偏移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DI

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是、请在下面发布另一个回复、或者如果这个线程超时、创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis