This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688893/lmp7721-lmp7721

器件型号:LMP7721

我使用 LMP7721作为 pH 探针信号调节的缓冲器。 我使用 lmp7721作为缓冲器、如图所示。

我的问题是、当它用作缓冲器时、它仅在一段时间内提供忠实输出。我的意思是昨天使用它时、它显示了正确的输出、但今天使用它时、它显示了错误输出、并且输出也是如此波动、变化范围为300mV 至50 MV。 即使一段时间、它也不显示任何输出。  

我应该怎么做?

请告诉我上述问题的原因和解决方案、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saish、

    您是否已将 pH 探针的负极连接到电路的0V?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我是这样做的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saish、

    您有范围吗? 您能否检查运算放大器输出是否振荡?

    LMP7721是一款快速运算放大器。 因此、您应该屏蔽来自输出的输入信号。 最好的方法是使用短屏蔽电缆连接 pH 探针。 使用大于1的增益也可以使 LMP7721稳定。 您应该在 LMP7721的输出线路中直接在输出引脚处插入一个100R 电阻器。 该电阻器可将输出与容性负载隔离开来、还可使 OPAMP 稳定下来。

    LMP7721数据表的第8.2节包含有关连接 pH 探针的有用信息。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了确保运算放大器不会振荡之外、请确保使用另一个运算放大器驱动 Triax 防护罩、以最大程度地减小其泄漏电流、该泄漏电流通过 pH 探针的变化高阻抗被掩盖到电压-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saish

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是、请在下面发布另一个回复、或者如果这个线程超时、创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis