This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:低侧电流测量

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709242/ina240-low-side-current-measurement

器件型号:INA240

尊敬的支持团队:  

请帮助我回答以下问题:

  • INA240的输入阻抗有多大
  • REF1和 REF2是实际电阻器吗? 它们具有哪一个值(数据表中没有值)?
  • PWM 滤波器是如何实现的(例如截止频率)?
  • 是否可以将其与标准 EMI 滤波器进行比较、但使用较大的时间常数来降低截止频率?
  • 当基准电压只能提供时、是否会出现任何问题?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BTS、

    感谢您深入了解该论坛。 基准电阻器为实值、如下图所示、约为50kΩ Ω。 它们的容差为15%、但它们经过修整后可匹配。

    共模阻抗为500kΩ Ω、而差分阻抗约为3.2kΩ Ω。 为了计算共模阻抗、您需要在输入偏置电流与共模电压间的关系图的上线性部分取两点。 在本例中、我选择了(20V、~100μA Ω)和(70V、200μA Ω)。 这样、您就可以得到这两个点(50V、100uA)之间的差异。 最后、您将导出电压(50V)与导出电流(100μA μ A)进行分频、得到500kΩ μ A。

    至于差分阻抗、您首先获取输入偏置电流与差分输入电压图中 IB+线路上的点与 IB-线路上的点之间的电流差异。 在本例中、我采用1V 差分电压下的值。 因此、我得到240μA–(70μA)= 310μA Ω。 因此、我将差分电压(1V)除以该差值(310μA Ω)、得到3.2kΩ Ω。

    PWM 抑制比 EMI 滤波器更复杂。 设计工程师对 INA240电路的每个级采取了特殊步骤、以实现该特殊的 PWM 滤波。 由于涉及整个电路、因此论坛上涉及的专有详细信息太多、无法分享。

    至于将基准引脚用作源、您计划做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BTS、

    我有一段时间没有听到你的声音,所以我要假定上述帖子回答了你的问题。 但是、如果有问题或您需要其他信息、请在下方发帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。 我一直在度假。 TI 内部已跟进此问题。