主题中讨论的其他器件: LM317、 RCV420、 XTR111
您好!
我开发的传感器应具有可选跳线的4-20mA 和0-10V 输出。
传感器有3个连接、PWR、OUT 和 COM。
对于大多数应用、它应该在4mA 下工作、并且可以使用2线连接(PWR 和 OUT)。 它将具有显示屏和继电器选项、消耗的电流超过4mA、因此必须插入 COM 线以获得额外电流。
它可以使用交流电源供电、在这种情况下应连接 COM 线。
基本来说、连接是:
通常我会在 LTSPICE 上进行仿真、但我没有找到 XTR115的模型、我很不舒服开发这些类似的模型、而不是通常的接地分离、因此我需要一些帮助。
我从下面的电路开始。
GND -传感器的基本功能、由5V XT115供电。
COM-GND -将返回来自可选额外功能、显示屏、继电器等的电流、由其他电源供电(例如 LM317)
跳线应将1A 或2A 传递到 A、B 和 C 也是如此
"A"应使电流通过电阻器、从而输出电压。
"B"线路应告知 uC 它选择了电压、从而改变 DAC-OUT1的范围。
“C”——还没有变化。
有一些疑问:
R16是否适用于该所需的电压输出?
接地分离是否正确?
电路是否适用于交流选项?