This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:4-20mA/0-10V 输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, LM317, RCV420, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712072/xtr115-4-20ma-0-10v-output

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: LM317RCV420XTR111

您好!

我开发的传感器应具有可选跳线的4-20mA 和0-10V 输出。

传感器有3个连接、PWR、OUT 和 COM。  

对于大多数应用、它应该在4mA 下工作、并且可以使用2线连接(PWR 和 OUT)。 它将具有显示屏和继电器选项、消耗的电流超过4mA、因此必须插入 COM 线以获得额外电流。

它可以使用交流电源供电、在这种情况下应连接 COM 线。

基本来说、连接是:

通常我会在 LTSPICE 上进行仿真、但我没有找到 XTR115的模型、我很不舒服开发这些类似的模型、而不是通常的接地分离、因此我需要一些帮助。  

我从下面的电路开始。

GND -传感器的基本功能、由5V XT115供电。

COM-GND -将返回来自可选额外功能、显示屏、继电器等的电流、由其他电源供电(例如 LM317)

跳线应将1A 或2A 传递到 A、B 和 C 也是如此

"A"应使电流通过电阻器、从而输出电压。

"B"线路应告知 uC 它选择了电压、从而改变 DAC-OUT1的范围。

“C”——还没有变化。

有一些疑问:

R16是否适用于该所需的电压输出?

接地分离是否正确?

电路是否适用于交流选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!

    此处需要注意以下几点:

    1) 1)任何由 XTR 稳压器或基准断电的器件都必须将其电流返回 IRET、且该电流不得超过4mA。 输入电路(DAC)也必须以 IRET 为基准、以确保正常功能。

    2) 2)您不能在3线配置中使用2线器件。 如果输入电路以环路电源为基准、则必须在该电路和 XTR 输入之间提供隔离、以便 IRET 相对于公共线路浮动。 您可能会发现此博客对您有所帮助: e2e.ti.com/.../2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-5

    3) 3) XTR 不适用于使用交流电源运行、如果使用24Vac、则意味着+/-24V、则会损坏器件。 您将需要采用整流器、以确保器件始终使用直流供电、并具有足够的合规性余量来提供所需的电压/电流。

    4) 4)您可以使用如图所示的电阻器进行电压转换。 如果您需要更精确的器件、可以查看 RCV420。

    以下是一些可能有所帮助的其他资源: e2e.ti.com/.../3533.xtr-resources
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    非常感谢您的答复。

    我根据您的文本在电路中工作。

    1) DAC 位于同一 IRET 上(uC 以 IRET 为基准)

    2)我有一些需要从 IRET 基准传递的数字数据 电路连接到 COM 参考 因为我还有1mA 的剩余电流、所以我找到了这个。

    3) 3)电路中已经有一个简单的整流器、二极管和电容器、我只是不确定它是否能够按照上面的接线原理图工作。  

    4) 4)不幸的是、我有一些最终电路的预算目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rodrigo、

    我看到您现在正在做什么。 我忽略了整流器、只要您确保不会下降到低于合规性限制、这部分整流器就可以正常工作。 调制您的环路电源也将调制 IRET、因此请记住、对于共享该公共节点的器件而言、这一点很重要。 您的一些图看起来是真正的3线实现、我认为您最好使用 XTR111等3线器件、以确保不会出现问题、 但是、如果您确保 IRET 和环路接地保持隔离、并且没有通过任何其他器件的返回路径、则应该可以。 如果您希望使用行为模型进行测试、则可以使用随附的文件。 它不捕获器件的真正瞬态或交流行为、但是一个良好的直流模型、可确保所有器件都正确连接。

    e2e.ti.com/.../XTR115_5F00_SPICE_5F00_ZK.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现的最佳解决方案是在两个项目中进行划分、现在我在一个项目中使用 XTR111、在另一个项目中使用 XT115、两个板比这些隔离器便宜得多。 并使其变得简单得多。 在显示屏上、我选择消耗可忽略电流的电子墨水。