This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:TLV7011

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691172/tlv7011-tlv7011

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们希望在 multisim 中使用 TLV7011进行高侧电流感应、但现有的 SPICE 模型位于.LIB 中、无法将其导入到 multisim 中。 我们请求授予对未加密文件的访问权限

SPICE 模型(zip 文件)具有.lib 文件和 Tina 的原理图。

我已经访问了以下链接、其中显示我们可以获取未加密文件。该文件不是通过电子邮件请求在官方网站中。
https://e2e.ti.com/support/development_tools/webench_design_center/w/faq/3122.importing-ti-s-spice-models-into-tools-other-than-pspice-and-tina-ti
以下链接提供了可用于电子工作台的 SPICE 模型、但它没有 tlv7011
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    只是想告诉您,我们已收到您的请求,我将在星期一与建模团队合作,为您提供帮助。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric
    我假设您下载了以下版本:

    TLV7011 TINA-TI Spice 模型
    TINA-TI Spice 模型ZIP11 KB12 Jun 2017

    根据我们的建模团队的说法、TINA-TI Spice 模型未加密、但它可能包含 Multisim 不喜欢的语法、因为它具有多个子电路–某些仿真器不喜欢这些子电路、也不会对这些子电路产生混淆。

    您能告诉我们安装失败的时间点或问题的开始位置。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经从这些链接中下载了。使用 转换为.CIR pl 的 Tina 中的.tsc 文件查找附加文件以供参考。

    它在加载.CIR 后卡住、一些错误和警告、在下一步中、弹出窗口显示多个.subckt 语句、就像您所说的那样。

    我已讨论过互联网上有关类似问题的建议,但这些建议不起作用。

    请建议需要做哪些更改、或者我是否应该将此问题发布到 NI 论坛?

    e2e.ti.com/.../SLVMC50.CIR

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric
    我已将您的问题移至 WEBENCH 工具论坛以获取帮助。 他们在这方面的经验要多得多,最适合提供帮助。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您似乎正在制作整个测试台的网表并将其放入 Multisim 中。 我只需获取器件的 TINA-TI 模型(您可以通过单击 TINA-TI 中的符号并单击"Enter Macro"来获取该模型)、然后将其导入到 Multisim 中。 然后在 Multisim 中围绕该器件模型直接创建测试台。

    我想知道为什么您使用的是 Multisim 而不是 TINA-TI。 我们不支持 Multisim、任何重大问题都必须提交给 National Instruments。

    请参阅以下常见问题解答、了解如何识别模型是否加密: e2e.ti.com/.../3613.how-do-i-know-if-a-model-on-ti-com-is-unencrypted