This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401的 ICOMP 电流

Guru**** 2815765 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691878/icomp-current-of-drv401

主题中讨论的其他器件:DRV401

尊敬的技术支持团队

Icomps 的绝对最大值显示"ICOMP Short Cicute+250mA"、注(4)显示"功率限制;观察最高结温"。

这是否意味着 当结温处于 Tj 规格范围内(-40至125度)时、

ICOMP 是否可以流动任何电流(对电流值没有调节)?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    数据表显示:

    "两个输出 ICOMP1和 ICOMP2是线性输出。
    因此、每个输出上的功率耗散为
    电流乘以内部电压
    有源晶体管上的压降。 对于 ICOMP1和 ICOMP2、这是
    内部压降是指 VDD2或 GND 的压降、
    输出的电流导通侧进行调节。

    输出短路对驱动器尤为重要
    因为可以在上看到整个电源电压
    传导晶体管、电流不受限制
    电流密度限制之外的任何其他内容
    FET。 可能会对器件造成永久损坏。

    DRV401不包括温度保护或
    热关断。"

    这意味着没有保护、芯片有过热的危险。

    数据表第9页上的 ICOMP 输出摆幅至 RAILvs 输出电流曲线显示、当输出电流为250mA 时、会出现大约250mV 的内部压降。 这将产生62.5mW 的热耗散。 这就是芯片可以轻松处理的问题。 但是、如果此电流在短路事件期间流动、则热耗散将为1.25W、这会导致芯片过热、具体取决于冷却情况。

    因此、如果无法防止输出短路、则将输出电流限制为250mA。 芯片承受这种短路的时间取决于结温、或者换句话说、冷却情况。 因此、如果输出电流限制为250mA、则可能允许短暂短路。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    是的、您需要观察器件在此短路期间的功耗。  另请注意、如果补偿线圈电阻较大、您将将电流限制在250mA 以下。  例如、对于5V 电源和30Ω Ω 负载(补偿线圈)、我预计补偿线圈的最大电流为166.6mA。  

    对于设计注意事项、请考虑您可以到达 ICOMP 引脚上的电源轨、但通常情况并非如此。  Ω 我们在20 μ A 负载下的最小值为4.2V。  该器件的大部分功率将用于更高的电流测量、因为它需要驱动补偿线圈、但请记住、该器件也需要电流、用于现场探头和内部电路的其他器件。