请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV401尊敬的技术支持团队
Icomps 的绝对最大值显示"ICOMP Short Cicute+250mA"、注(4)显示"功率限制;观察最高结温"。
这是否意味着 当结温处于 Tj 规格范围内(-40至125度)时、
ICOMP 是否可以流动任何电流(对电流值没有调节)?
此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TTD、
是的、您需要观察器件在此短路期间的功耗。 另请注意、如果补偿线圈电阻较大、您将将电流限制在250mA 以下。 例如、对于5V 电源和30Ω Ω 负载(补偿线圈)、我预计补偿线圈的最大电流为166.6mA。
对于设计注意事项、请考虑您可以到达 ICOMP 引脚上的电源轨、但通常情况并非如此。 Ω 我们在20 μ A 负载下的最小值为4.2V。 该器件的大部分功率将用于更高的电流测量、因为它需要驱动补偿线圈、但请记住、该器件也需要电流、用于现场探头和内部电路的其他器件。