您好!
我想创建放大器、以放大来自直流 R 分流器的电压。 r SHUNT 的电压为0-60mV。
我希望放大到0-4.8V (80-81x 增益)。
我使用 TLV2472IDGNR、单电源+5V、并使用 R1 120K 欧姆 R2 1.5K 欧姆(0805 1%容差)
运算放大器的配置为同相。
我的试验结果是、增益不稳定、低电压和高电压之间的增益不同。
当我注入5mV 时、增益为60x、当输入信号增加时、增益增加。 我尝试注入60mV、增益约为77x。
您能不能帮助我、为什么会发生这种情况、我在 ti webench 上尝试、结果类似于计算、增益稳定。