This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2472:TLV2472运算放大器增益不同于理想增益

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2472
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691486/tlv2472-tlv2472-op-amp-gain-different-from-ideal-gain

器件型号:TLV2472

您好!

我想创建放大器、以放大来自直流 R 分流器的电压。 r SHUNT 的电压为0-60mV。

我希望放大到0-4.8V (80-81x 增益)。

我使用 TLV2472IDGNR、单电源+5V、并使用 R1 120K 欧姆 R2 1.5K 欧姆(0805 1%容差)

运算放大器的配置为同相。

我的试验结果是、增益不稳定、低电压和高电压之间的增益不同。

当我注入5mV 时、增益为60x、当输入信号增加时、增益增加。 我尝试注入60mV、增益约为77x。

您能不能帮助我、为什么会发生这种情况、我在 ti webench 上尝试、结果类似于计算、增益稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    您能否分享您看到的内容的一些示波器截图? 您如何计算增益? 我还想知道您的输入电流/电压是快速变化还是缓慢信号。

    我在 TINA 中放了一个原理图、您能验证它是否正确并与您的系统相匹配吗? 我简化了输入级、并使用了一个10m Ω 电阻器和一个理想的电流源-这可以测量0A 至6A 的输入电流。  

    谢谢、

    Paul

    e2e.ti.com/.../TLV2472_5F00_CurrentSense.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回复。

    我根据同相运算放大器公式计算增益(GAIN=1+RF/Rg)。 我附上原理图和测量结果。

    对于测试、我使用了 mV 发生器、该模块尚未连接到 Rshunt、我想首先通过 DC mV 发生器对其进行测试。

    我先下载 Tina 软件、然后打开您的文件。

    谢谢、

    Dani

    e2e.ti.com/.../test-result.pdfe2e.ti.com/.../RShunt-sig-cond-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dani、

    无法仅使用一个数据点测量增益、因为传递函数为 VOUT = VIN *增益+偏移
    除非偏移为零、否则增益不等于 VOUT/VIN。 增益为(Vout1 - Vout2)/(Vin1 - Vin2)
    失调电压来自 Vio * 81加上您的电阻器匹配*感应电阻器共模电压的 CMRR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    感谢您的解释、我只需通过公式计算测试结果、增益非常稳定。
    我的另一个问题是、我对2个 TLV2472使用了相同的电阻器值、相同的品牌、但结果不同。
    因此、我必须进行试错以更改电阻器值、从而使所有运算放大器的输出接近相等、这会使生产过程更长。
    你有建议吗? 您的能力

    Regads、

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dani、

    原理图中的稳压器为3V、而不是5V。
    差分放大器未进行直流平衡。 反相引脚接地(负输入)电阻器为1k、同相正输入电阻器为2.1k;如果检测电阻器端接至与 R2、R10、R19连接相同的电压电势接地、这不是一个大问题。

    根据数据表、室温下的 TLV2472 Vio 可能会变化+/-2.2mV。
    增益约为83、因此输出可与理想输出相差83 *+/-2.2mV =+/-183mV。
    您是否看到此范围内的器件间差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    我在原理图中写入指示符是错误的。 实际上、我使用 TPS70950DBVR 作为稳压器、输出电压为4.999V。
    根据您的解释、我的输出会发生变化、并且仍然处于 VIO 容差范围内。
    我使用该运算放大器创建了8个放大器、并且输出之间存在差异、即使输入电压相同、但我认为仍在+/-183mV 范围内。 这是我第一个使用运算放大器的项目、因此我希望结果接近理想值。 我认为我必须了解有关运算放大器的更多信息。 我正在寻找电流感应的精密设计、但成本不是很昂贵、它将用于我的整流器、以感应直流电流和电压。 谢谢你

    此致、

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dani、

    运算放大器培训: https://training.ti.com/zh-tw/ti-precision-labs-op-amps

    具有低 Vio 的运算放大器: http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html?pqs=pocs&familyid=1293#p2max=0;0.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的解释和学习链接。

    对此,

    Dani