This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642Q-Q1:LMH6642Q-Q1和 LMH6642之间的区别是什么?#39

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6642Q-Q1, LMH6642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688218/lmh6642q-q1-what-s-difference-between-lmh6642q-q1-and-lmh6642

器件型号:LMH6642Q-Q1
主题中讨论的其他器件: LMH6642

LMH6642Q-Q1适用于汽车用例。

但℃)温度与 LMH6642(-40~85 ̊ C 相同。

LMH6642也可用于汽车应用。

那么、我想知道 LMH6642Q-Q1和 LMH6642之间的差异吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMH6642Q-Q1通过了汽车 AEC Q-100三级认证、并具有其他温度限值、这些限值在电气特性表中的粗体文本中列出。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    1、您能不能告诉我);特性表中的粗体文本数据在什么条件下进行了测试(可能是95℃或更高的温度
    2 μ A 或 LMH6642Q-Q1可、的极限工作温度范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    粗体限值适用于85摄氏度的最高建议工作条件温度。 该器件的绝对最大结温为150度、但无法保证在该点符合规格。 绝对最大规格仅适用于器件可能损坏之前的最大条件。

    此致、