This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:增益与频率间的关系

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689514/ina223-gain-vs-frequency

器件型号:INA223

你(们)好,先生

 

我尝试查看数据表中的图20 (增益与频率)。  

为了方便测量、激励源来自浮动信号源功能发生器(AFG3102);我直接连接 VIN+和 VIN-之间的信号输出。

 

但发现了输出波形上的干扰,为了消除其它带外噪声,我使用示波器支持的“平均”功能,仍然可以观察到干扰

 

我是否应该错过一些必须仔细考虑的东西?

 

 


 

 

 


 

谢谢

注意事项

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    让输入相对于 GND 引脚悬空并不是一个好主意。 您是否已确保共模输入电压处于0...26V 的范围内? 输入电压不得变为以 GND 引脚为基准的负值。

    尝试使用分流器、负载和总线电压来仿真典型应用、如数据表中所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    如果您希望确认增益与频率间的数据表规格、则需要按指定方式运行它们。 因此、在输出引脚上放置一个10pF 电容器、添加一个共模电容器、并将输入信号从125mVpp 减少到100mV。

    要添加共模、请将 VIN-引脚(函数发生器的低侧)连接到0V 和26V 之间的任何位置。 图20是在共模= 1V 的情况下完成的、如数据表页面顶部所示。 重点是函数发生器的系统接地可能会从 INA223电路的系统接地漂移、并可能产生接地环路电流。

    请按照所述运行测试、并查看谐波鼻是否仍然存在。 该噪声看起来是60Hz 噪声。 确保您的电路中没有任何来自电源的噪声耦合。 可以帮助使用金属外壳屏蔽整个电路、并将此金属盒连接到系统接地。 此外、确保 INA223具有一个非常靠近 VS 和 GND 引脚的去耦电容器、并且您的电缆尽可能短。

    此致、
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您对我的问题的出色识别和有用的建议

    检查波形后、60Hz 来自信号发生器

    您对波形有什么想法吗? (每个通道都有标签)

    (1) INA223处于分流电压模式增益= 20V/V

    (2) INA223关闭

    (3)应用了额外的共模

    我的设置如下

    电源:浮动输出(其中 VS = 3.3V)

    信号发生器:浮动输出

    ΔV:差速探测

    V+、V-和输出:相对于系统 GND 的单端探测。

    另一个针对增益= 300V/V 提出的问题、因为允许的最小 ΔV = 20mV

    我尝试简单地衰减、但它非常嘈杂

    在跨 VIN+和 VIN-连接后、甚至无法找到小型激励

    感谢您的评论

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您能给我们一个原理图、显示您是如何将共模电压连接到输入的?

    请注意、即使信号发生器输出被称为悬空、也始终会通过杂散电容与电源电压进行特定耦合。 这很可能是测量中出现60Hz 的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我不确定您的电源和信号发生器为何浮动。 每个仪器和器件都需要有一个公共接地、特别是接地。 请参阅下面的原理图。

    最棒的

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    很抱歉让您误解了!

    我实验室中的许多仪器都是“浮动型”,输出端子的一端没有固定接地

    测量通过下图进行

    (1)线性度和精度

    ΔV μ A 由流经的恒定电流在 RSENSE 上形成

    (2)增益与频率间的关系

    2.1

    设置信号的频率、振幅和偏移

    当 IN+和 IN-下降至低于0 (超出共模范围)时、此时输出波形看起来很奇怪。

    60 Hz 似乎是固有的、并且需要进行振幅调制

    通道 M = IN+- IN-

    2.2纠正

    相对于 GND 施加到 IN-的额外 VCM

    下一个挑战是检查增益= 300V/V

    请像往常一样为我提供指导?

    我在衰减信号时遇到问题。

    信号发生器只能设置20mV 的最小摆幅

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    正如 Peter 和我一再重复的那样:不允许输入悬空!!!! 一个18µA μ A 的输入偏置电流从输入引脚 Vin-和 Vin+流出、并且必须流回 INA223的 GND 引脚。 如果连接了分流器和负载、这将起作用、如数据表中所示。 因此、只有您上一篇文章的第一个原理图显示了 INA223设计用于处理的电路。 第二个原理图将不起作用、根据测量结果完全没有意义。 如果 INA223的情况与具有分流和负载的标准应用完全相同、那么最后一个电路原理图可以正常工作。

    不要认为浮动型仪器是真正浮动的。 此类实验室的信号接地通常通过混合接地(信号接地和保护接地之间为1...100nF)连接到保护接地。 而且、由于市电变压器或交流/直流开关电源变压器的绕组间杂散电容(200pF...10nF)、市电电电电压相线与信号接地之间几乎始终存在杂散电容。 这两个电容在电源电压相位和保护接地之间形成一个电容分压器、并使"浮动型"仪器输出在其信号接地端子处发射数伏的强失真60Hz 正弦波。 这个60Hz 噪声是您一直测量的值。 仅当您将仪器的信号接地连接到 IN223电路的信号接地时、此噪声才会消失。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    如 Kai 所说、您的信号发生器需要接地。 60Hz 噪声在第二个示波器屏幕中消失的原因是、您为函数发生器提供了一个模拟接地(它计为"接地")。

    20mV 摆幅非常好、但对于300V/V 增益、您将需要接近3mV 峰间输入电压。 这将提供略低于1Vpp 的输出摆幅。 您需要确保这一点、因为增益与频率间的关系测试是小信号测试、不考虑器件的压摆率或输出驱动能力。 通常、我们使用外部衰减器创建这些小信号、或使用频率响应分析器、例如波特100。

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用- TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生


    感谢大家对我的案例给予如此多的关注!

    您是否曾在时域波形和频域曲线之间建立过关联?

    如果输入或输出信号失真(非单调/调制或任何干扰)、我是否仍可以简单地检查输出和输入(RMS 或 P-P)的比率呢?


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在测试应用时、通常采用可变频率的正弦波来测量频率响应、最终测量失真。 您还可以使用方波对其进行测试。 这将向您展示稳定时间过冲等方面的趋稳性能 这还可以为您提供有关应用稳定性的大量信息。 数据表中提供了其中的大部分数据:您有偏移误差、频率响应、输入阶跃响应以及线性度。 INA223的非线性误差在数据表中指定为+/-0.01%。 这是一个非常小的非线性、它允许您检测几乎任何波形的分流电压和总线电压、而不会产生额外的误差。

    Kai