我尝试查看数据表中的图20 (增益与频率)。
为了方便测量、激励源来自浮动信号源功能发生器(AFG3102);我直接连接 VIN+和 VIN-之间的信号输出。
但发现了输出波形上的干扰,为了消除其它带外噪声,我使用示波器支持的“平均”功能,仍然可以观察到干扰
我是否应该错过一些必须仔细考虑的东西?
谢谢
注意事项
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
感谢您对我的问题的出色识别和有用的建议
检查波形后、60Hz 来自信号发生器
您对波形有什么想法吗? (每个通道都有标签)
(1) INA223处于分流电压模式增益= 20V/V
(2) INA223关闭
(3)应用了额外的共模
我的设置如下
电源:浮动输出(其中 VS = 3.3V)
信号发生器:浮动输出
ΔV:差速探测
V+、V-和输出:相对于系统 GND 的单端探测。
另一个针对增益= 300V/V 提出的问题、因为允许的最小 ΔV = 20mV
我尝试简单地衰减、但它非常嘈杂
在跨 VIN+和 VIN-连接后、甚至无法找到小型激励
感谢您的评论
此致
本
先生
很抱歉让您误解了!
我实验室中的许多仪器都是“浮动型”,输出端子的一端没有固定接地
测量通过下图进行
(1)线性度和精度
ΔV μ A 由流经的恒定电流在 RSENSE 上形成
(2)增益与频率间的关系
2.1
设置信号的频率、振幅和偏移
当 IN+和 IN-下降至低于0 (超出共模范围)时、此时输出波形看起来很奇怪。
60 Hz 似乎是固有的、并且需要进行振幅调制
通道 M = IN+- IN-
2.2纠正
相对于 GND 施加到 IN-的额外 VCM
下一个挑战是检查增益= 300V/V
请像往常一样为我提供指导?
我在衰减信号时遇到问题。
信号发生器只能设置20mV 的最小摆幅
谢谢
此致
本
您好 Ben、
正如 Peter 和我一再重复的那样:不允许输入悬空!!!! 一个18µA μ A 的输入偏置电流从输入引脚 Vin-和 Vin+流出、并且必须流回 INA223的 GND 引脚。 如果连接了分流器和负载、这将起作用、如数据表中所示。 因此、只有您上一篇文章的第一个原理图显示了 INA223设计用于处理的电路。 第二个原理图将不起作用、根据测量结果完全没有意义。 如果 INA223的情况与具有分流和负载的标准应用完全相同、那么最后一个电路原理图可以正常工作。
不要认为浮动型仪器是真正浮动的。 此类实验室的信号接地通常通过混合接地(信号接地和保护接地之间为1...100nF)连接到保护接地。 而且、由于市电变压器或交流/直流开关电源变压器的绕组间杂散电容(200pF...10nF)、市电电电电压相线与信号接地之间几乎始终存在杂散电容。 这两个电容在电源电压相位和保护接地之间形成一个电容分压器、并使"浮动型"仪器输出在其信号接地端子处发射数伏的强失真60Hz 正弦波。 这个60Hz 噪声是您一直测量的值。 仅当您将仪器的信号接地连接到 IN223电路的信号接地时、此噪声才会消失。
Kai
您好 Ben、
在测试应用时、通常采用可变频率的正弦波来测量频率响应、最终测量失真。 您还可以使用方波对其进行测试。 这将向您展示稳定时间过冲等方面的趋稳性能 这还可以为您提供有关应用稳定性的大量信息。 数据表中提供了其中的大部分数据:您有偏移误差、频率响应、输入阶跃响应以及线性度。 INA223的非线性误差在数据表中指定为+/-0.01%。 这是一个非常小的非线性、它允许您检测几乎任何波形的分流电压和总线电压、而不会产生额外的误差。
Kai