This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:将其用作比较器

Guru**** 2595935 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, TINA-TI, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713930/tlv6001-use-it-as-a-comparator

器件型号:TLV6001
主题中讨论的其他器件: TINA-TIAMC1200

大家好。 这是 Mike

我的库存中有一些 TLV6001、为了使用它们、我可以将它们用作比较器吗?我知道比较器等器件具有更好的快速响应、但到达这里所需的时间太长了。  

输入频率可以是1至70Hz。 我认为这很好、但我不知道运算放大器是否会有一些泻湖或抖动、因为它不是设计为比较器。

我在 tidu020a.pdf 上看到了此 TI 参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    对于如此低的输入频率、我不会有任何顾虑。 您只需确保您的设计能够承受来自运算放大器转换和趋稳行为的稳定时间。 该器件没有背对背输入二极管、可以承受整个电源范围内的输入、因此只要输入不超过电源电压、就可以了。

    您可以使用与专用比较器相同类型的设计原理来获得运算放大器电路的迟滞。 对于抖动、不应存在任何其他问题。

    我建议使用 TINA-TI 来模拟此运算放大器的行为作为比较器、您将能够使用我们的最新模型获得非常精确的结果、并且您可以看到器件在您的电路中的性能。 可以在以下位置找到该模型: www.ti.com/.../toolssoftware

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

            您可以将 TLV6001用作比较器。 由于您的具有低频输入、因此使用 TLV6001时不应出现太多滞后现象。 但是、如果您计划使用更高频率的输入、我建议您查看其他器件、因为使用 TLV6001时、压摆率会受到限制。 有关具有和不具有迟滞功能的比较器的更多信息、请访问:

    使用 TLV6001的比较器电路

    输出和输入波形

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢大家。 这是我的电路。 我要从红色箭头获取 Vref。 您认为可以从这里获取它吗? 是由于4K99电阻器而发生变化的某种问题

    此外、我认为我可以使用其他运算放大器作为从这里获取的电压滤波器

    就像这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、您是否建议使用其他 Vref 以避免在差分运算放大器中抓取信号? 我认为,像最后一幅图像一样,它将改变 VCM,信号将移动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人在那里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    设置1和设置2之间没有太大差异。 它们都是缓冲器配置。 我建议设置1、这样您就可以避免使用一些额外的电路。 我建议注意 R5上的压降、以确保您的差分配置获得正确的 Vref。 您不必担心超过 VCM 电平、因为这是一款轨到轨输入/输出运算放大器、但请注意、更改共模电压(VCM)将影响您的失调电压(Vos)。 我希望这对您有所帮助! 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、如果对速度的要求不是太高、OPAMP 有时可用作比较器。 但在任何情况下、我都会通过将输出信号的一小部分反馈回 OPAMP 的+输入来引入迟滞。 这通常可以通过一个高欧姆电阻器来实现、该电阻器通过接线从输出端连接到+input、同时具有一些更低的欧姆电阻、从+input 到接地端、到基准电压或信号源本身。

    每当使用比较器(实际的比较器或用作比较器的 OPAMP)时、都会出现开关噪声、最好缓冲涉及的信号、或者至少通过一些电容对其进行去耦。

    您能否向我们展示一个完整的原理图、包括您计划构建的比较器电路? 然后、我们可以更好地了解缓冲器的方式和位置。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai klaas69

    在这里

    10K 电阻器是根据应用手册中的理论计算得出的、我对此进行了参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai
    感谢您的回复
    但我有一些问题
    如何确定电阻分压器? 我是说、哪一个是对这些电阻器进行 POR 的设计标准? 我想、在输出端、差分放大器的失调电压将为600mV。 那么、在输出端放置这些10K 电阻器的设计标准是哪一个?
    此致
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    根据数据表、AMC1200在其差分输出 VOUTN 和 VOUTP 处生成信号、其幅值分别为1V 和1.29V 偏移。 在仿真的"示波器"图中、这两个信号由橄榄绿色和蓝色曲线表示。 要将该差分信号转换为单端信号(绿色曲线)、请使用差分放大器 U1。 U2将 U1的输出信号向上推1.8V。

    U1和 U2的输出信号不直接连接到比较器 U3的输入、而是通过 R7和 R8连接。 这样做是为了抑制从 U3切换到 U1和 U2输出的不必要反馈。 始终有足够的寄生电容、使 U3的输出切换产生的开关噪声返回到 U1和 U2的输出中。 R7和 R8固定相关的电流、并允许 U1和 U2结合其非理想开环增益和开环输出阻抗来抑制开关噪声。

    R8与 R9相结合、还会为比较器 U3形成迟滞:当 U3输出为低电平时、迟滞为1.8V / 1010k * 10k = 18mV。 当输出 U3为高电平时、迟滞为(3.3V - 1.5V)/ 10k * 10k = 15mV。 这对于这种应用来说已经足够了。

    R7和 R8的值基于经验。 选择它们没有特殊的规则。 如果您看到 U1和 U2的输出足够干净、则可以减小 R7和 R8。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai
    抱歉、我看到 R5 1K 为 R 5.1K、这´s 我所说的大约是600mV。 我可以移动偏移吗? 我是说、我是否可以减小电阻分压器以获得1.29V 而不是1.8V? 或者、您建议将其保留为您的状态、我这么说是因为我的差分信号将以1.8Vref 上升到高达3.3V、这将损坏 ADC 输入(此电路将馈入 F28069M Launchpad 的 ADC 输入)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    是的、您可以移动偏移。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai
    还有一个问题
    正如您说过的、如何在运算放大器中放置一些像您所经历的那样有趣、但有一些指导原则、例如"如果输出足够高且负载为 XX 千欧是可以的"或类似的东西
    谢谢
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    通常的运算放大器可以处理100µA…1mA 范围内的输出电流。 与通常的电源电压相结合、这会导致10k 范围内的负载电阻和反馈电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢所有 Kai!

    此致
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴。 祝您好运!

    Kai