Other Parts Discussed in Thread: INA200
当信号#REST 上有上升沿时 、输出 CMPO"变为高电平、没有任何电流流过分流器。
之后、信号#REST 上的高电平低电平 将复位输出 CMPO.
但信号#REST 上的下一个上升沿 会使输出 CMPO再次 变为高电平、而不会产生任何电流。
VCC = 15VDC、分流= 5MR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../print10.tife2e.ti.com/.../print11.tife2e.ti.com/.../print12.tife2e.ti.com/.../print13.tifHelloRichard、
感谢您的回复
CH1:Pin3 CMPI
CH2:PIN6 COMPO
CH3:PIN5 #RESET
CH4:全局错误(过流 IN200和一些其他错误条件)
print10、12、13显示了 INA200的错误行为
print11显示了 INA200的正确行为
我将 C408和 C410更改为更大的值->没有成功
我删除了 R419 ->未成功
我取出另一台设备->没有成功
但我使用同一器件设计了另一个硬件
它可以工作吗???? 我很困惑