This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:INA200 COMPO 在没有任何过流情况下变为高电平

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687804/ina200-ina200-compo-goes-high-without-any-overcurrent-condition

器件型号:INA200

当信号#REST 上有上升沿时 、输出 CMPO"变为高电平、没有任何电流流过分流器。

之后、信号#REST 上的高电平低电平 将复位输出 CMPO.

但信号#REST 上的下一个上升沿 会使输出 CMPO再次 变为高电平、而不会产生任何电流。

VCC = 15VDC、分流= 5MR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    您能否向我们展示您的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../print5.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oszi:
    C3:=复位
    C2:= COMPO
    如果我将 CMPI 设置为 GND (R419 =未焊接,CMPI = GND),同样的问题是:-(

    INA200 (5)= uC 输出
    INA200 (6)= uC 输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 #reset = low,将正确识别过流。
    有时、当 #RESET =高电平时、它工作正常、过流将被识别并正确锁存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    嗯、我找不到错误。 看起来 IN200已损坏。 您能否使用全新的 INA200来了解性能?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 我想澄清一点、通过查看您的所有帖子、我猜测您会看到器件在过流和不过流情况下发生故障。 在 print5.tif 中、上述哪些条件对应于? 如果在存在负载和过流的情况下、您能否使用过流 Vsense 差分器获得另一个示波器快照?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../print10.tife2e.ti.com/.../print11.tife2e.ti.com/.../print12.tife2e.ti.com/.../print13.tifHelloRichard、

      感谢您的回复

      CH1:Pin3 CMPI

      CH2:PIN6 COMPO

      CH3:PIN5 #RESET

      CH4:全局错误(过流 IN200和一些其他错误条件)

      print10、12、13显示了 INA200的错误行为

      print11显示了 INA200的正确行为        

      我将 C408和 C410更改为更大的值->没有成功

      我删除了 R419 ->未成功

      我取出另一台设备->没有成功

      但我使用同一器件设计了另一个硬件

      它可以工作吗???? 我很困惑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick 您好(抱歉、Richard 不好)

    我还有其他信息。 我的一位同事检查了另一位硬件、他发现这非常有趣。

    我们有 INA200的 SAM 行为。 第一个复位将使 COMPO 变为高电平、第二个脉冲将使 COMPO 复位。

    OSZI PRINT SCOLE_2: CH1:#RESET CH2:COMPO。 复位时的第二个脉冲非常小

    这意味着在软件中,我查看了信号比较器,并在比较器变为低电平之前引入了多个复位控制器(高-低-高)??

    这是 INA200的正确行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    在第7.3.3节中、当 Vcc 和复位在不同电压下运行时、我们建议在复位引脚上放置一个低通滤波器。 对于这些电压之间的较大差异、我们建议使用更长的上升时间。 尝试在您的设计中采用上升时间为1us 的 RC 滤波器。 我认为这可以解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    现在它运行良好!