This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:LMH6553 EVAL PCB 布局文件、SNOA528A、LMH6553SDEVAL

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6553SDEVAL, LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712029/lmh6553-lmh6553-eval-pcb-layout-files-snoa528a-lmh6553sdeval

器件型号:LMH6553

与此帖子相关的后续问题:

该板的层结构是什么? 我想知道第3层上的接地层在第2层反馈轨道下方的距离。

2.在 LMH6553SDEVAL SNOA528A 文档中、布局注意事项、第7项。 从器件下方和周围移除接地平面和电源平面、尤其是输入和输出
引脚。      但在布局上、输入和输出引脚下的第3层上有接地平面、因此应遵循哪种建议?

3.为什么移除 VCM 和 VCLAMP 引脚周围的接地平面? 这些电平通常不是直流电平吗?

我提出这些问题是因为我们看到 LMH6553布局存在一些带宽损耗、因此我们非常感谢您的帮助。

谢谢、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们很快会回来。 我将看到我是否可以找到原始文件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    很抱歉耽误你的答复。 要回答您的问题:

    LMH6553评估板为4层、顶层和底层覆铜2oz、中间两层覆铜1oz。 所用的介电材料为 FR-4高 Tg、介电常数为4.8。

    2.建议从部件下方移除接地平面和电源平面、特别是输入和输出平面、主要适用于部件正下方的第2层。 器件下方的第2层是电路板寄生电容的主要影响因素。 将一层进一步降低到第3层可将电路板寄生减少一平方距离、即使在第3层接地平面和电源平面被移除时、也能减少电路板寄生的回报。

    由于 VCM 和 VCLAMP 引脚靠近 IN+/-引脚、因此存在从输入到 VCM 和 VCLAMP 引脚的寄生大信号输入耦合的可能性。 因此、移除了这些引脚下方的接地平面。

    您是否可以附上原理图以便我查看? 由于电流反馈架构的原因、可能会对 LMH6553电路进行微调、从而能够补偿丢失的带宽。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您回答我的问题。 一些后续评论:

    1.您是否有从第2层信号到第3层接地的距离?

    2、是的、我们将在下一个布局上实施这种方法、在底层上采用闭合接地、以实现更均匀的接地层。

    3.感谢 VCM 和 VCLAMP 引脚的说明,但我本以为如果从输入耦合是一个问题,那么靠近输入引脚的接地平面会有所帮助。 此外、使去耦电容器也靠近。 我想我不理解在本例中移除接地的工作原理、您能澄清一下吗?

    原理图如下。 我们看到 LMH6553之前的上升时间为1.7ns、之后为2.7ns、因此它会降低信号速度。

     

    这里是布局。 我们在 VCM 和 VCLAMP 引脚附近有100nF 去耦合、在电源引脚附近有10uF、1uF 和10nF 去耦合。 在输入和反馈电阻器以及 I/O 引脚周围的所有层上移除了接地平面。 反馈轨道位于顶层、因为我们不想使用微通孔(如 EVAL 布局中所用)。

     

    如果您想了解我们如何改善带宽、我们将不胜感激!

    谢谢、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    要回答您的问题:

    1.我现在看一下层堆叠、很快就会提供我的回复、说明第2层信号到第3层接地信号之间的距离。

    3.从输入信号 IN+/-到 VCM 和 VCLAMP 引脚的耦合对于小信号而言通常不是问题。 但是、对于大信号、可能存在足够的接地反弹、这样返回电流路径将调制 VCM 和 VCLAMP 引脚、主要用于单端到差分转换、其中未驱动输入应跟踪被驱动的输入。 正确的做法是、将去耦电容器靠近 VCM 和 VCLAMP 引脚可完全消除此问题。 另一个好处自然是输入引脚的电路板寄生电容减少、因为 VCM 和 VCLAMP 引脚与这些引脚相邻。

    一些后续问题/意见、以便更好地理解问题。

    对于上升时间问题、您是直接在 LMH6553输出端还是在 ADC 处测量2.7ns 上升时间? 此外、LMH6553输出端的输出信号摆幅或电压步长是多少?

    请问您使用的是哪种 ADC? 我提出的原因是、如果您没有考虑 ADC 输入电容、抗混叠滤波器带宽可能会受到限制。 需要相应地调整12pF 的最后一个桥臂电容、以便不受 ADC 输入电容的 BW 限制。 此外、您是否考虑完全移除抗混叠滤波器并在上升时间测量中看到任何改进?

    因此、LMH6553原理图看起来不错、布局看起来很简洁。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    是的、我们直接在 LMH6553输出上测量2.7ns 上升时间、而不是在抗混叠滤波器之后测量。 阶跃为800mV (单端)。

    对于1.6V 阶跃、运算放大器输出上升时间为1.7ns。 从 LMH6553数据表中可以看出、2V (我假设差分)下的上升时间为690ps、800mV (SE)下的上升时间为552ps。 级联上升时间应为 sqrt (1.7ns^2 + 552ps^2)=1.78ns、因此 LMH6553输出看起来缓慢约900ps。 这就是我们开始查看布局以获取线索的地方。

    我没有取下滤波器、但会做更多实验。

    ADC 为 ISL214S50、中的值为13.3pF。

    感谢您检查原理图和布局。

    只是想一下项目3: 我还找到了用于 PSOP 封装的55600191评估板、在此布局中没有用于 VCM 或 VCLAMP 的去耦电容器、因此我认为已移除这些信号下的接地层、以便可以检查这些输入的动态响应。 在任何情况下、我们都将使去耦电容器靠近布局上的这些引脚。

    此致、Ken