This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2322:输出问题

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2322, OPA353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712010/opa2322-output-issue

器件型号:OPA2322
主题中讨论的其他器件: OPA353

你好。

我们的客户已使用 OPA2322多年。 但是、我们在这几个月中发现了问题。

确认后、我们发现正常产品和缺陷产品之间的输出信号纹波存在一些差异。

您能帮助解释此部分中的异常吗? 请参阅随附的报告。 感谢您的帮助~

e2e.ti.com/.../Daifuku-ultra_2D00_sonic-_0D4E6F82065290675F00_0724y18.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    感谢您提出问题并提供信息。 为了真正地提供帮助、我将需要更多信息。

    *能否提供更多原理图? 我们必须了解运算放大器所采用的电路配置类型。

    根据您提供的信息、我不清楚输入信号是只是噪声信号、还是您尝试放大的实际信号。 *您能否提供有关输入信号(蓝色曲线)的更多信息?

    *您是否执行了 A-B-A 交换? 从不起作用的电路板上获取运算放大器、然后使用正常工作的电路板上的运算放大器进行切换。 结果是否保持不变?

    *在您提供的测试中、VCC 为什么会改变?

    我确实注意到、您在原理图中将该器件的关断引脚接地。 如果您实际使用的是关断引脚、请将该引脚连接到 VCC、看看是否会改变结果。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul。

    你好。 感谢您的回复。

    请参考随附文件中的原理图和更清晰的信息。 增益为20 x 55 x 30 = 33000。

    我们更改 U3有问题的 OPA2322。 问题出在 OPA2322与其它电路板之间。

    这些月的故障率超过0.2%。 但 有问题的 OPA2322通过了 TI 的 ATE 测试。

    因此、我们还验证了电压是否发生了变化、以找出差异。 它在不同的电压下会有所不同。

    我们需要知道我们是否忽略了哪种规格、然后得到了这样的结果。

    我之前在 E2E 上提到过同样的问题。 只是这个问题没有得到解决。 请参阅以下内容。

    感谢您的善意帮助。~

    e2e.ti.com/.../Daifuku-ultra_2D00_sonic-_0D4E6F82065290675F00_0725y18.xlsx

    e2e.ti.com/.../DIAFUKU_5F00_PR_5F00_ULTRASONIC_5F00_RECEIVER_5F00_BOARD_5F00_20180725.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    我们以前是否曾讨论过相同的问题?

    e2e.ti.com/.../695447

    您是否尝试过我在这里建议的内容?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai。
    你好。
    这与我们之前讨论过的问题相同。
    我们还尝试您的建议、只能找到一个解决方案。
    我们切断 GND_B 和 GND_C、然后在 GND_B 和 GND_C 之间使用0.01uF 有问题的 OPA2322正常工作。 但良好的 OPA2322将失败。
    这种情况已在大规模生产中出现了几年。 然而,这一问题只在这几个月发生。 我们想知道是哪个规格差异导致了这种现象。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    我的第一个想法是、这个问题要么是噪声问题、要么是稳定性问题。 您能否运行以下测试并分享结果?

    *将 ULTRASONIC_RECEIVER_B 接地并测量输出 RMS 电压和峰峰值电压。 这将帮助我们了解系统的总体噪声是多少。 比较好系统和坏系统的结果。

    *向输入端发送一个小脉冲、以便我们可以看到过冲百分比。

    还有一些问题:

    *在原理图中、C29和 C27的值是多少? 它们是0吗?

    *所需的电源电压是多少?

    *您能描述输入信号(振幅、频率等)吗?

    *第二阶段的增益是如何获得55的? 根据我的计算、它的增益为110。

    我的稳定性分析似乎显示了滤波器的每个级都是稳定的、我在这里为您提供了总体 TINA 原理图。 根据我的数学和 TINA、电路的总增益为66000。 如果您查看随附的原理图、您将看到噪声分析、以及在系统增益较高的情况下可能产生大量噪声。

    e2e.ti.com/.../Daifuku_5F00_OPA322_5F00_Ultrasound.TSC

    运算放大器中噪声的一般措辞。 我们给出的噪声值为典型规格、但不能保证。 硅工艺可能会稍微发生变化、从而产生不同的电压噪声值、而这可能是您看到的结果。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul。
    你好。
    我们将尝试您的建议、然后尽快为您进行更新。
    有关您的问题、请参阅以下内容。

    *在原理图中、C29和 C27的值是多少? 它们是0吗?
    答:是的。 为0欧姆。
    *所需的电源电压是多少?
    A:3.3V
    *您能描述输入信号(振幅、频率等)吗?
    答:频率为300kHz,振幅较小。 我们将为您进行检查。

    您是否有任何建议认为其他产品可以应用于此类应用?

    也许我们将为下一个项目更改解决方案。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您应该重新设计滤波器部分。 我之前提到过、带通的 Q=6过高。 您可以从以下经验法则中看到这一点:在中心频率下、单个运算放大器带通的增益为2 x Q^2 (R30和 R33是并联的!)。 为了正常工作、OPAMP 需要具有高出十倍的开环增益:20 x Q^2。 在本例中、这意味着300kHz 时的开环增益为57dB。 但 OPA2322只有37dB。 根据2 x Q^2= 2 x 36 = 72 = 37dB、这只是带通必须提供的增益。 因此、OPA2322甚至根本没有任何增益储备。

    但还有另一个错误:由于高 Q 值、U3A 的输入阻抗为 U3B 带来了巨大的负载。 在300kHz 时、U3B 甚至显示了由此产生的频率响应纹波。 当带通的输入阻抗增加时、纹波几乎消失:

    我在前面还提到过、在 Q 为6时运行带通时、相位裕度会显著减小。 因此、我将 Q 值6拆分为两个单独的带通、每个带通的 Q 值为3。

    使用分压器 R33有什么原因吗? 这只会降低您的总体增益。 如果增益过高、为什么不降低 R21或 R22?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai 的观点很好-您可以考虑使用更高带宽的器件并查看结果是否有所改善。 带宽越大、300kHz 时的性能就越好。

    OPA353等器件或我们的高速产品系列中的其他器件: www.ti.com/.../overview.html

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、最好使用更快的运算放大器。 我已将您的 OPA353带入仿真中、它看起来很好:

    当然、也可以使用680R 和43k 电阻器、而不是665R 和42k7电阻器。 我选择了 Q 4来获得足够的总体增益。

    相位稳定性分析(此处未显示)在100kHz 时为每个带通提供19°的噪声容限。 这应该足够了。

    噪声分析也显示出良好的结果:

    e2e.ti.com/.../aj10.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul 和 Kai。
    感谢你的帮助。 我们将对其进行检查。 谢谢~