主题中讨论的其他器件: OPA353
你好。
我们的客户已使用 OPA2322多年。 但是、我们在这几个月中发现了问题。
确认后、我们发现正常产品和缺陷产品之间的输出信号纹波存在一些差异。
您能帮助解释此部分中的异常吗? 请参阅随附的报告。 感谢您的帮助~
e2e.ti.com/.../Daifuku-ultra_2D00_sonic-_0D4E6F82065290675F00_0724y18.xlsx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我们的客户已使用 OPA2322多年。 但是、我们在这几个月中发现了问题。
确认后、我们发现正常产品和缺陷产品之间的输出信号纹波存在一些差异。
您能帮助解释此部分中的异常吗? 请参阅随附的报告。 感谢您的帮助~
e2e.ti.com/.../Daifuku-ultra_2D00_sonic-_0D4E6F82065290675F00_0724y18.xlsx
尊敬的 Paul。
你好。 感谢您的回复。
请参考随附文件中的原理图和更清晰的信息。 增益为20 x 55 x 30 = 33000。
我们更改 U3有问题的 OPA2322。 问题出在 OPA2322与其它电路板之间。
这些月的故障率超过0.2%。 但 有问题的 OPA2322通过了 TI 的 ATE 测试。
因此、我们还验证了电压是否发生了变化、以找出差异。 它在不同的电压下会有所不同。
我们需要知道我们是否忽略了哪种规格、然后得到了这样的结果。
我之前在 E2E 上提到过同样的问题。 只是这个问题没有得到解决。 请参阅以下内容。
感谢您的善意帮助。~
e2e.ti.com/.../Daifuku-ultra_2D00_sonic-_0D4E6F82065290675F00_0725y18.xlsx
e2e.ti.com/.../DIAFUKU_5F00_PR_5F00_ULTRASONIC_5F00_RECEIVER_5F00_BOARD_5F00_20180725.pdf
你好、AJ、
我的第一个想法是、这个问题要么是噪声问题、要么是稳定性问题。 您能否运行以下测试并分享结果?
*将 ULTRASONIC_RECEIVER_B 接地并测量输出 RMS 电压和峰峰值电压。 这将帮助我们了解系统的总体噪声是多少。 比较好系统和坏系统的结果。
*向输入端发送一个小脉冲、以便我们可以看到过冲百分比。
还有一些问题:
*在原理图中、C29和 C27的值是多少? 它们是0吗?
*所需的电源电压是多少?
*您能描述输入信号(振幅、频率等)吗?
*第二阶段的增益是如何获得55的? 根据我的计算、它的增益为110。
我的稳定性分析似乎显示了滤波器的每个级都是稳定的、我在这里为您提供了总体 TINA 原理图。 根据我的数学和 TINA、电路的总增益为66000。 如果您查看随附的原理图、您将看到噪声分析、以及在系统增益较高的情况下可能产生大量噪声。
e2e.ti.com/.../Daifuku_5F00_OPA322_5F00_Ultrasound.TSC
运算放大器中噪声的一般措辞。 我们给出的噪声值为典型规格、但不能保证。 硅工艺可能会稍微发生变化、从而产生不同的电压噪声值、而这可能是您看到的结果。
保罗
你好、AJ、
您应该重新设计滤波器部分。 我之前提到过、带通的 Q=6过高。 您可以从以下经验法则中看到这一点:在中心频率下、单个运算放大器带通的增益为2 x Q^2 (R30和 R33是并联的!)。 为了正常工作、OPAMP 需要具有高出十倍的开环增益:20 x Q^2。 在本例中、这意味着300kHz 时的开环增益为57dB。 但 OPA2322只有37dB。 根据2 x Q^2= 2 x 36 = 72 = 37dB、这只是带通必须提供的增益。 因此、OPA2322甚至根本没有任何增益储备。
但还有另一个错误:由于高 Q 值、U3A 的输入阻抗为 U3B 带来了巨大的负载。 在300kHz 时、U3B 甚至显示了由此产生的频率响应纹波。 当带通的输入阻抗增加时、纹波几乎消失:
我在前面还提到过、在 Q 为6时运行带通时、相位裕度会显著减小。 因此、我将 Q 值6拆分为两个单独的带通、每个带通的 Q 值为3。
使用分压器 R33有什么原因吗? 这只会降低您的总体增益。 如果增益过高、为什么不降低 R21或 R22?
Kai
尊敬的 Paul:
是的、最好使用更快的运算放大器。 我已将您的 OPA353带入仿真中、它看起来很好:
当然、也可以使用680R 和43k 电阻器、而不是665R 和42k7电阻器。 我选择了 Q 4来获得足够的总体增益。
相位稳定性分析(此处未显示)在100kHz 时为每个带通提供19°的噪声容限。 这应该足够了。
噪声分析也显示出良好的结果:
Kai