This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 LMH6321构建独立缓冲器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687963/make-stand-alone-buffer-using-lmh6321

主题中讨论的其他器件:LMH6321

尊敬的先生/女士:

使用 LMH 6321作为独立电压缓冲器时遇到问题、如下图所示、我要做的是从电振荡器(振荡频率为5MHz)中提取电压信号、然后对直流分量进行滤波、最后驱动另一个负载振荡器。 由于我不希望负载和直流块影响我的电振荡器(作为源)、因此我希望使用 LMH6321实现单向信号传输。

但现在我遇到了问题:每次在打开电振荡器之前给 LMH6321 (V+和 V-)加电时、我可以看到电振荡器输出和直流块输出的寄生振荡(~14MHz)。 当我打开电振荡器时、电振荡器的固有输出和直流块的输出都变形并产生噪声。

我不知道电振荡器的输出阻抗、同时必须针对我们的使用对其进行更改。 但我知道直流块和负载几乎具有50欧姆的输入阻抗。

由于我没有太多的电气背景、如果有人能帮助我解决这个问题、我将不胜感激。

 

最好

 

黄克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ke、

    电振荡器和 LMH6321是否具有相同的直流偏置? 如果它们不是这样、这可能是输出变形的部分原因。 我建议在振荡器和 LMH6321之间添加一个直流阻断电容器。

    您还可以上传电振荡器开启和关闭时的输出信号图片吗?

    让我知道这是否会改善输出信号。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    非常感谢、我已经使用此电子邮件上传了测试文件(pdf)、如果您能再给我更多建议、我将不胜感激。

    最好

    Ke

    e2e.ti.com/.../test-of-LMH6321.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ke、

    我不是每天都收到这么好的演示报告! 印象深刻!

    现在、根据您的报告、通过在 EO 和 LMH6621之间添加隔直100nF 电容器、寄生振荡消失了。 您也不再看到信号中出现任何削波。

    如果我错了、请更正我、但您现在遇到的唯一问题是、EO 频率随负载的不同而变化? 您是否有负载将变化的特定范围? 您可以通过将一个设定的负载与变化的负载并联、将输出设置为与放大器相同的负载。

    此致、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的快速回答、您答对了、我的当前问题是50欧姆负载更改了 EO 的固有频率、如测试报告中所示。 EO 的固有频率为5.74MHz (分离的 EO 的频率)、如果我通过运算放大器将其与50 Ω 直流块连接、则 EO 的频率变为5.215MHz、 如果我通过运算放大器将其连接到与50欧姆负载串联的50欧姆直流块、则 EO 的频率变为5.875MHz。  

    实际上、我认为可以移除50欧姆直流块、但我们需要保持50欧姆负载。 我不知道移除50欧姆直流模块是否有助于维持 EO 的5.74MHz 频率。 我稍后将对其进行测试。  

    负载不变、在我的使用中、它是具有50欧姆阻抗的相同负载。

    顺便说一下、运算放大器的输出阻抗是多少?

    谢谢

    最好

    Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ke、

    如果您查看 LMH6321数据表的第3页、您会注意到、该页显示放大器的输出电阻为5欧姆。

    此致、

    Robert