尊敬的先生/女士:
使用 LMH 6321作为独立电压缓冲器时遇到问题、如下图所示、我要做的是从电振荡器(振荡频率为5MHz)中提取电压信号、然后对直流分量进行滤波、最后驱动另一个负载振荡器。 由于我不希望负载和直流块影响我的电振荡器(作为源)、因此我希望使用 LMH6321实现单向信号传输。
但现在我遇到了问题:每次在打开电振荡器之前给 LMH6321 (V+和 V-)加电时、我可以看到电振荡器输出和直流块输出的寄生振荡(~14MHz)。 当我打开电振荡器时、电振荡器的固有输出和直流块的输出都变形并产生噪声。
我不知道电振荡器的输出阻抗、同时必须针对我们的使用对其进行更改。 但我知道直流块和负载几乎具有50欧姆的输入阻抗。
由于我没有太多的电气背景、如果有人能帮助我解决这个问题、我将不胜感激。
最好
黄克