Other Parts Discussed in Thread: INA219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA219 大家好、我在过去的设计中没有使用过 INA219或做过任何电流感应。 我在计算 Rshunt 电阻器的值时遇到了一些问题。 让我在论坛中的任何人都运行我的号码、看看我是否迷失在正确的道路上。
最大预期负载电流:2.45A
标称负载电流= 1.225A
满量程电压设置40mV
Rshunt =最大预期负载电流/满量程电压= 40mV/2.45A = 16.3m Ω
Vshun=1.225A*16.3m Ω=20mV
共模电压为0.85V。
IN-=(0.85 - 0.01996)= 0.83V 时的电压
分辨率= 2.45A / 2^15 = 74uA/位
这听起来是否合理、或者我是不是这样?
谢谢、
Joe