This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:为 IN219选择电流感测电阻

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711724/ina219-selecting-current-sense-resistor-for-in219

器件型号:INA219

大家好、我在过去的设计中没有使用过 INA219或做过任何电流感应。 我在计算 Rshunt 电阻器的值时遇到了一些问题。 让我在论坛中的任何人都运行我的号码、看看我是否迷失在正确的道路上。

最大预期负载电流:2.45A

标称负载电流= 1.225A

满量程电压设置40mV

Rshunt =最大预期负载电流/满量程电压= 40mV/2.45A = 16.3m Ω

Vshun=1.225A*16.3m Ω=20mV

共模电压为0.85V。

IN-=(0.85 - 0.01996)= 0.83V 时的电压

分辨率= 2.45A / 2^15 = 74uA/位

这听起来是否合理、或者我是不是这样?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    感谢您关注我们的 INA219。  您看到的大部分内容都是正确的。  但是、您将需要调整最终的分辨率公式。  由于公式如下所示、数据表具有一些误导性。  由于您使用的是 PGA=1、因此您将除以2^12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您回复我的帖子。 我在我的消息中出现了错误。

    我应该说:

    Rshunt =满量程电压/最大预期负载电流= 40mV/2.45A = 16.3m Ω

    这是计算 Rshunt 值的正确方法吗?

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    是的、这就是它应该有的样子。 我以前没有帮您更正、因为数字计算部分仍然正确。