Other Parts Discussed in Thread: LMP91000
您好、骗子、
我的客户想要了解 4HS+硫化氢传感器应用。
这是 4HS+的数据表:
该传感器的建议负载电阻为5Ω Ω、这是否需要与 LMP91000内部的 Rload 匹配? 内部 Rload 值可以设置为10Ω Ω、33Ω Ω、50Ω Ω 和100Ω Ω。 内部 Rload 如何影响 LMP91000的输出? 如何选择内部 Rload 值?
客户表示线性度不是很好。 此设计由61ppm 的气体进行校准。 然后使用此设计检测24.8ppm 的气体、输出值为13ppm 至14ppm。
欢迎提出任何意见或建议。
此致、
Ricardo