This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:内部 Rload 如何影响 LMP91000的输出?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686817/lmp91000-how-does-the-internal-rload-impact-the-output-of-lmp91000

器件型号:LMP91000

您好、骗子、

我的客户想要了解  4HS+硫化氢传感器应用。   

这是 4HS+的数据表:

该传感器的建议负载电阻为5Ω Ω、这是否需要与 LMP91000内部的 Rload 匹配? 内部 Rload 值可以设置为10Ω Ω、33Ω Ω、50Ω Ω 和100Ω Ω。 内部 Rload 如何影响 LMP91000的输出?  如何选择内部 Rload 值?

客户表示线性度不是很好。 此设计由61ppm 的气体进行校准。 然后使用此设计检测24.8ppm 的气体、输出值为13ppm 至14ppm。  

欢迎提出任何意见或建议。

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    我想电路应该是这样的:

    www.mesnet.com.cn/.../20131016.shtml

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    LMP91000内部的 Rload 通过写入 TIACN 寄存器(0x11)在内部设置。 该电阻器的目的是为传感器提供在传感器规格表(您提供的规格表)中确定的电阻负载。 LMP91000无法提供5欧姆负载(10欧姆最低)、因此这会影响传感器的预期性能。

    我会联系传感器制造商、了解负载是否会更大、以及这会对传感器性能产生什么影响。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    客户没有提供原理图、但是告知我还有另外两个传感器、一氧化碳传感器(CO-AM)和氧传感器(4OXV)。 其他两个传感器工作正常、只有4HS+工作异常。 我怀疑这是由4HS+的输出 Rload 与 LMP91000的内部 Rload 之间的不匹配导致的。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感谢你的帮助。 期待您的回复。

    此致、
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    是否可以在我们的引脚和 C1引脚之间连接一个额外的电阻器? 只是一个想法。 不保证!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    您的客户需要与传感器制造商联系、以查看10欧姆负载是否足以满足传感器要求。 您还可以尝试 Kai 提到的方法、在 Wet 和 C1之间将一个10欧姆电阻器与内部负载电阻器(设置为10欧姆)并联。 在这种情况下、电位器可能会很有用、便于进行调优。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我还注意到了这种方法、我建议客户尝试。
    谢谢。

    此致、
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢你的建议。

    此致、
    Ricardo