This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972-Q1:RF 噪声抗扰度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709036/tl972-q1-rf-noise-immunity

器件型号:TL972-Q1

尊敬的先生。

我将介绍 TL972-Q1作为 JRC/NJM8202Z 的替代产品。

NJM8202Z 的优势之一是可调产品射频噪声的扩展

抗扰度测试结果。

您是否有类似的测试数据?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki、您好!

    感谢您的联系、据我所知、我们没有射频抗噪测试数据。 我将与我团队的其他成员再次核实、然后再回复您。

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki

    我们目前没有射频噪声抗扰度的测试设置。 但是、我正在收集数据、我将在 EOB 星期二之前向您更新。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamado-San。  

    很抱歉打扰您的工作。  

    我对你的大力支持感到非常感谢。  

    另外、希望下周收到您的反馈。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、

    我的快乐! 感谢您的耐心等待。

    请查看随附的我能够收集的 T = 25C 下样本的 EMIRR 表征:VCC/Vee =+/-3.0V

    测试条件:  结果:

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请单击绿色按钮。

    谢谢你

    此致、  

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamado-San。  

    我非常感谢您提供的宝贵信息。  

    我想再次确认几个问题、请提供您的建议。  

    1.是否是使用的测试结果样片?  

    2.我想知道 EMIRR 的计算方法是:  

      EMIRR = 20log (VRF_PEAR /Δ VOS)?  

    3:EMIRR @ 1000MHz 在80dB 下表示。  

      这是否意味着 Δ VOS 在1000MHz 射频输入时变得更大?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki-San、

    这是基于环境温度下单个控制样本的基准表征、不一定代表所有温度下的所有器件、角落情况可能略有不同。

    2.您的公式缺少第二个术语、请参阅随附的链接、本应用手册在第2.1节计算 EMIRR IN+中对其进行了很好的解释。 我的工作台表征基于100mVpk 射频信号
    www.ti.com/.../sboa128a.pdf

    是的、在1000MHz 时、Δ Vos 会变大。

    感谢您对此器件的支持。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou