请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV612 主题中讨论的其他器件: LMV931-N、 LMV341
偏置电流和偏移电流的最大值是多少? 手册中只有典型值(15nA 和13nA)、没有最大值。
2.输入引脚是否具有过压保护二极管?
图 R1和 R28是100Ω Ω 精密电阻器、可将4mA 至20mA 信号转换为电压信号。
为了最大限度地减小精密电阻采集电流信号的影响、将 R3和 R5修改为1MΩ Ω、而 LMV612偏置电流和偏移电流会影响信号精度。